Post Go back to editing

求救ADSP-21569烧写程序的问题

以下是烧写程序的命令和执行结果:

D:\Analog Devices\CrossCore Embedded Studio 2.10.1>cldp -proc adsp-21569 -core 0 -emu 1000 -driver "D:\Analog Devices\ADSP-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\ADSP-2156x_EZ-KIT\Examples\Device_Programmer\Legacy_SPI\is25lp512m_dpia_2156x\21569\Debug\is25lp512m_dpia_2156x.dxe" -cmd prog -erase affected -offset 0 -format hex -file "D:\Analog Devices\ADSP-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\ADSP-2156x_EZ-KIT\Examples\services\gpio\LEDBlink\Debug\LEDBlink.ldr"
Target Sharc Emulators/EZ-KIT Lites
Platform adsp-21569 via ICE-1000
Processor adsp-21569
Core 0
Driver D:\Analog Devices\ADSP-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\ADSP-2156x_EZ-KIT\Examples\Device_Programmer\Legacy_SPI\is25lp512m_dpia_2156x\21569\Debug\is25lp512m_dpia_2156x.dxe
Error: [TpsdkServer] Failed to find target platform "adsp-21569 via ICE-1000"

每次都提示没有找到目标。这是什么原因呢?电路板DEBUG是没问题的。

电路板与开发板不同之处:开发板DSP与FLASH之间有开关选择。我的电路板DSP与FLASH是直接连接,驱动程序开关选择部分隐藏了。工作在QUAD SPI模式。FLASH型号与开发板一样。

  • 采用这种方式烧写。结果如下:

    Target Emulation Debug Target
    Platform ADSP-21569 via ICE-1000
    Processor ADSP-21569
    Core 0
    Driver D:\Analog Devices\EV-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\EV-2156x_EZ-KIT\Examples\Device_Programmer\Legacy_SPI\is25lp512m_dpia_2156x\Debug\is25lp512m_dpia_2156x.dxe

    Device
    DevCode 0x601A
    ManCode 0x9D
    Description IS25LP512M
    DeviceCompany ISSI
    Driver
    BuildDate Nov 8 2022
    DrvVersion 1.00.0
    Title ADSP-2156x EZ-Board
    Erase all
    Program D:\Analog Devices\ADSP-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\ADSP-2156x_EZ-KIT\Examples\services\gpio\LEDBlink\Debug\LEDBlink.ldr
    done
    Compare to D:\Analog Devices\ADSP-2156x_EZ-KIT-Rel1.0.1\ADSP-2156x_EZ-KIT\Examples\services\gpio\LEDBlink\Debug\LEDBlink.ldr
    . done

    但是,重新上电,程序没有正常运行。

    有没有可能生产的ldr文件不正确。哪位老师有CCES生成ldr和烧写FLASH的使用说明?