Post Go back to editing

ADAU1850 I2S 768kHz 通信

1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?

2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz采样率,clk使用BCLK同步,SYNC使用LRCLK,外部的master提供的SCLK=24.576M和49.152M 两种情况,ADC采样I2S out输出信号噪底都比较差,只有65dBFS(A-weighting+22kHz LPF)左右, 该指标与datasheet给出的相差较大,麻烦问下可能是什么原因?

3. 从ADAU1850芯片页面上获取的datasheet 内容相对较少,对于使用和内部寄存器几乎没有描述,请问怎样可以获取更加详细的用户手册?