AD1939采样率设置

您好!

我现在使用的是ADSP21489核心板+AD1939音频芯片。官网介绍AD1939支持8 kHz至192 kHz采样率,但是我在ad939.h的头文件中只看到三种预设的采样率,分别是48 kHz, 96 kHz,192 kHz,定义如下:

// ADC Control 0 Register
#define ADC_SR_48K (0x00)
#define ADC_SR_96K (0x40)
#define ADC_SR_192K (0x80)

请问一下,如何改变采样率,我现在需要8 kHz采样率,但是不知道在哪里设置?

感谢你的帮助!

Top Replies