你好
现在评估採用A2B BUS。由于不需要使用DSP所以AD2428上的其他板子有带SIGMADSP的都删去就剩下ADZS-AD2428MINI。本来要马上DIGIKEY下单但后来看到产品TITLE写
ADZS-AD2428MINI
MASTER, LOCAL POWER + BUS POWER
又回头查看USER MANUAL发现没有说明可否设为SLAVE使用。我预计使用一块当MASTER、另一块当SLAVE 控制直接用外部一块MCU开发板I2C飞线拉出来。因此希望先厘清一下此块板子的问题以及开发前需要先准备的东西。 AD2428或者A2B TRANSCEIVER理论上设计该如同视频用的SERDES一样。MASTER负责提供CLOCK然后音频可以在总线上下传输。但不确定除了音频以外是否可以在总线上如视屏序列化方案传输控I2C协议或者SPI协议? 另外官方网站建议开发工具使用SIGMA STUDIO但如果用不着DSP还需要用到SIGMA STUDIO跟ICE-1000吗? 在我看来不是该I2C拉出来后在MASTER端INIT好借可以把CONFIGURATION同步SYNC到SLAVE节点的暂存器上去? 希望有人可以协助回答一下。