ADSP21469和AD1939突然不发声

你好!噪声控制,采用ADSP21469的example中C-Talk 48k ,96K.

我的问题是:在process_AD1939_samples( int sig_int)中写的300 Hz单频,然后将单频信号通过Left_Channel_Out3给扬声器,并且将该300 Hz单频通过Left_Channel_Ou4给示波器,

通过扬声器,能发出声音,并且在示波器显示是300 Hz单频;但是突然不发声了,示波器仍然显示是有300 Hz正弦波图形。突然不能发出声音了,请问会是什么原因?形象