ADAU1702  EQ频率偏移

ADAU1702 在SigmaStudio中增加EQ,但AP扫出来的曲线与SigmaStudio中设置的不一致,频率发生了偏移。

比如在100HZ设置高通,但是AP扫出来后在300HZ左右有个高通,频率发生了偏移。

确认其他地方没有EQ设置。AP、采样率设置正确。

attachments.zip
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jul 2, 2013 7:58 AM

    您好。ADAU1702属于SigmaDSP,该类问题需要转交相关部门解决,您需要将您的问题以英文邮件的格式发送给以下邮箱:sigmadsp@analog.com,会有相关人员给予回复。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jul 15, 2013 6:57 AM

    您好,ADAU1702 和ADAU1701 用的EQ是一样的,我用EVAl-ADAU1701MINIBZ 板进行了扫频,从结果看 EQ 模块工作正常,请检查其他设置项。附上AP图和project 以供参考。

    1. 1K HP Analog In Analog Out

    2. 500HZ_LP_AnalogInAnalogOut

    attachments.zip
  • 频率偏移,又称频率移键(FSK,Frequency-Shift Keying )是一种利用频率差异的信号来传送资料的调制方式。这种调制方式因此而得名。无源谐振腔的有效谐振频率(被测得谐振频率)偏移作为参考的基模谐振频率的效应是谐振腔中存在的高阶横模所引起的。由光探测器光接收孔径的有限性或表面的不均匀性而导致各阶横模的空间不正交性, 是引起谐振频率偏移效应的主要原因。对此作了详细研究, 并对计算结果进行了讨论, 总结出谐振频率偏移与谐振腔各参量的相互关系, 从而提出减小这种效应的有效措施。