AD1955设置

请教AD1955在PCM模式和外接数字滤波器模式时,其24,25,26脚要分别如何设置(保证能处理20比特以上信号),不使用MCU处理器。THANKS

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2013 7:03 AM

    AD1955如果不使用MCU配置的话,你可以把这三个管脚都拉高。但是如果不使用MCU配置,AD1955只能工作在一种模式下,即数据手册14页寄存器都为默认值的状态。你可以对照一下寄存器的默认值看是否符合你的使用要求。

  • AD1955是一款完整的高性能、单芯片立体声数字音频回放系统,由多位Σ-Δ调制器、数字插值滤波器和连续时间差分电流输出DAC部分组成。这款音频DAC的独特之处在于其独立的SACD(超音频CD)位流和外部数字滤波器接口,为用户提供了极大的系统灵活性。该器件支持24位、192 kHz采样速率,适用于高端SACD播放器、DVD音频、家庭影院、汽车音频、数字调音台、数字音效处理器和采样音乐键盘。