BF609使用和烧写故障,崩溃中.......

问题1:

BF609采用HPUSB调试过程中,4块单板有三块在进行调试时发现报错,在对HPUSB的ICE测试时,发现第4和5项测试通,提示JTAG频率不正常!经各种尝试发现BF609的JTAG电路部分损坏,重新将609换下来后ok! 这个609怎么这么脆弱啊,是不是有BUG!

问题2:

换了新的SPI flash后STMicro的 M25P16后,发现通过CCES安装目录下的cldp.exe用SPI flash驱动,bf609_w25q32bv_dpia.dxe再也烧写不了!

有没有STMicro的 M25P16的烧写驱动dxe文件啊!

请高手提供这款芯片的实例Device_Programmer或DXE文件!

问题3:

仿真器为ADZS-HPUSB-ICE原厂仿真器,其驱动是不是要手动安装啊!安装CCES后,显示驱动程序为WmUSBIce.dll,为什么不是WmHPUSBIce.dll?

BF609感觉太崩溃了,第一个问题搞了近半个月,现在还在纠结啊!资料少,CCES用起来也不方便,大牛在那里啊!

Parents
  • 谢谢回复!

    问题1 我们也搞不清楚是怎么坏的,现在换了609后调试和烧写是OK 的!

    问题4 采用的是Uart接口,好像在3000000以上接收部分有问题,只能收到一个个别数据,如发生ABCDEF

    ,总是有个别数据会丢失的,感觉串口接收能力不够!961200以下收发都是OK的!另外,串口用adi_uart_SetBaudRate函数更改波特率时,从3000000修改波特率到115200时,串口会工作异常,而在115200更改到9600则是可以成功的,不是很清楚,是驱动有问题吗?

Reply
  • 谢谢回复!

    问题1 我们也搞不清楚是怎么坏的,现在换了609后调试和烧写是OK 的!

    问题4 采用的是Uart接口,好像在3000000以上接收部分有问题,只能收到一个个别数据,如发生ABCDEF

    ,总是有个别数据会丢失的,感觉串口接收能力不够!961200以下收发都是OK的!另外,串口用adi_uart_SetBaudRate函数更改波特率时,从3000000修改波特率到115200时,串口会工作异常,而在115200更改到9600则是可以成功的,不是很清楚,是驱动有问题吗?

Children
No Data