BF609使用和烧写故障,崩溃中.......

问题1:

BF609采用HPUSB调试过程中,4块单板有三块在进行调试时发现报错,在对HPUSB的ICE测试时,发现第4和5项测试通,提示JTAG频率不正常!经各种尝试发现BF609的JTAG电路部分损坏,重新将609换下来后ok! 这个609怎么这么脆弱啊,是不是有BUG!

问题2:

换了新的SPI flash后STMicro的 M25P16后,发现通过CCES安装目录下的cldp.exe用SPI flash驱动,bf609_w25q32bv_dpia.dxe再也烧写不了!

有没有STMicro的 M25P16的烧写驱动dxe文件啊!

请高手提供这款芯片的实例Device_Programmer或DXE文件!

问题3:

仿真器为ADZS-HPUSB-ICE原厂仿真器,其驱动是不是要手动安装啊!安装CCES后,显示驱动程序为WmUSBIce.dll,为什么不是WmHPUSBIce.dll?

BF609感觉太崩溃了,第一个问题搞了近半个月,现在还在纠结啊!资料少,CCES用起来也不方便,大牛在那里啊!

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Dec 30, 2013 5:29 PM

    1. 仿真器接口的设计请参考EE-68:http://www.analog.com/en/technical-documentation/application-notes-whitepapers/application-notes/resources/processors-dsp/blackfin/listing.html。如果电路正确,请仔细检查周边电源和时钟芯片的质量和稳定性。目前BF60X已经量产并广泛使用,还没有收到类似报告。

    2. 我们暂时无法为每个不同型号的flash都提供驱动。客户可以根据自己使用的flash的规格修改我们提供的针对EZ-KIT评估板的驱动。要找到源代码,你首先需要下载BF609 ez-kit board support

    package:http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/ADSP-BF609/products/EVAL-BF609-EZ/eb.html

    安装之后,会有很多关于这个板子的例程。flash programmer例程在C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\Device_Programmer

    3. 通常情况下插上仿真器之后,电脑会自动识别安装仿真器驱动。如果没有自动识别,请使用WmUSBIce.dll。

    4. 高速串口是指SPORT口吗?如果是这样,C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\drivers\sport\有个参考例子不知能否满足需求。如果是指UART,目前的例子在C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\drivers\uart。安装目录下的uart例子可能不是你所需要的。不过你可以下载EE-347的参考代码。地址同EE-68。

Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Dec 30, 2013 5:29 PM

    1. 仿真器接口的设计请参考EE-68:http://www.analog.com/en/technical-documentation/application-notes-whitepapers/application-notes/resources/processors-dsp/blackfin/listing.html。如果电路正确,请仔细检查周边电源和时钟芯片的质量和稳定性。目前BF60X已经量产并广泛使用,还没有收到类似报告。

    2. 我们暂时无法为每个不同型号的flash都提供驱动。客户可以根据自己使用的flash的规格修改我们提供的针对EZ-KIT评估板的驱动。要找到源代码,你首先需要下载BF609 ez-kit board support

    package:http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/ADSP-BF609/products/EVAL-BF609-EZ/eb.html

    安装之后,会有很多关于这个板子的例程。flash programmer例程在C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\Device_Programmer

    3. 通常情况下插上仿真器之后,电脑会自动识别安装仿真器驱动。如果没有自动识别,请使用WmUSBIce.dll。

    4. 高速串口是指SPORT口吗?如果是这样,C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\drivers\sport\有个参考例子不知能否满足需求。如果是指UART,目前的例子在C:\Analog Devices\ADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.2\BF609_EZ-Board\Blackfin\Examples\drivers\uart。安装目录下的uart例子可能不是你所需要的。不过你可以下载EE-347的参考代码。地址同EE-68。

Children
No Data