BF609使用和烧写故障,崩溃中.......

问题1:

BF609采用HPUSB调试过程中,4块单板有三块在进行调试时发现报错,在对HPUSB的ICE测试时,发现第4和5项测试通,提示JTAG频率不正常!经各种尝试发现BF609的JTAG电路部分损坏,重新将609换下来后ok! 这个609怎么这么脆弱啊,是不是有BUG!

问题2:

换了新的SPI flash后STMicro的 M25P16后,发现通过CCES安装目录下的cldp.exe用SPI flash驱动,bf609_w25q32bv_dpia.dxe再也烧写不了!

有没有STMicro的 M25P16的烧写驱动dxe文件啊!

请高手提供这款芯片的实例Device_Programmer或DXE文件!

问题3:

仿真器为ADZS-HPUSB-ICE原厂仿真器,其驱动是不是要手动安装啊!安装CCES后,显示驱动程序为WmUSBIce.dll,为什么不是WmHPUSBIce.dll?

BF609感觉太崩溃了,第一个问题搞了近半个月,现在还在纠结啊!资料少,CCES用起来也不方便,大牛在那里啊!

Parents
  • 硬件电路设计是参考官方开发板:ADSP-BF609 EZ-KIT Lite – 该EZ-KIT Lite包括一个带有独立调试仿真硬件的ADSP-BF609 EZ-Board。

    换了BF609后,可以断点调试并正常运行程序,但无法间LDR文件烧写到新的ST的SPI的flash中!

    还有一个问题,采用DMA或中断方式,高速串口3000000和6250000波特率,好像接收丢数据,其他1500000以下不丢!有没有高速串口中断接收和发送的实例啊!

Reply
  • 硬件电路设计是参考官方开发板:ADSP-BF609 EZ-KIT Lite – 该EZ-KIT Lite包括一个带有独立调试仿真硬件的ADSP-BF609 EZ-Board。

    换了BF609后,可以断点调试并正常运行程序,但无法间LDR文件烧写到新的ST的SPI的flash中!

    还有一个问题,采用DMA或中断方式,高速串口3000000和6250000波特率,好像接收丢数据,其他1500000以下不丢!有没有高速串口中断接收和发送的实例啊!

Children
No Data