BF609使用和烧写故障,崩溃中.......

问题1:

BF609采用HPUSB调试过程中,4块单板有三块在进行调试时发现报错,在对HPUSB的ICE测试时,发现第4和5项测试通,提示JTAG频率不正常!经各种尝试发现BF609的JTAG电路部分损坏,重新将609换下来后ok! 这个609怎么这么脆弱啊,是不是有BUG!

问题2:

换了新的SPI flash后STMicro的 M25P16后,发现通过CCES安装目录下的cldp.exe用SPI flash驱动,bf609_w25q32bv_dpia.dxe再也烧写不了!

有没有STMicro的 M25P16的烧写驱动dxe文件啊!

请高手提供这款芯片的实例Device_Programmer或DXE文件!

问题3:

仿真器为ADZS-HPUSB-ICE原厂仿真器,其驱动是不是要手动安装啊!安装CCES后,显示驱动程序为WmUSBIce.dll,为什么不是WmHPUSBIce.dll?

BF609感觉太崩溃了,第一个问题搞了近半个月,现在还在纠结啊!资料少,CCES用起来也不方便,大牛在那里啊!