Post Go back to editing

请教SSM2529的I2C接口无法通信是怎么回事?

同一个I2C总线上其他设备都可以正常通信,只有SSM2529不行。

电路图如下,R1602 10k,R1601 NA,R1604 0R,R1646 0R.   I2C的上啦电阻从1k,2.2k,4.7k,10k都试过了,还是不行。

看到论坛上说LDO输出能力不足,所以使用了1.8V外部供电,但是有一个问题,LDO_OUT和DVDD是在芯片下面连起来的,割不开,所以没法分开。测到不使用外部1.8V时LDO_OUT电压是1.6V。

请专家帮忙分析 到底是怎么回事。

目前板子上其他部分都调试结束了,只有这个器件不工作,非常紧急,请尽快帮忙处理,谢谢