想使用SigmaDSP芯片实现音频信号的移相(或延迟)功能,比如输入1KHz正弦信号,输出1为基准相位,输出2为延迟30度相位后信号,输出3为延迟60度后信号,以此类推,需要4-8路不同相位输出信号。延迟的相位数可设定,可根据输入IO口的不同电平改变,不知道是否可实现,那个芯片可实现,输出可以是模拟信号,也可以是PWN数字信号。谢谢
想使用SigmaDSP芯片实现音频信号的移相(或延迟)功能,比如输入1KHz正弦信号,输出1为基准相位,输出2为延迟30度相位后信号,输出3为延迟60度后信号,以此类推,需要4-8路不同相位输出信号。延迟的相位数可设定,可根据输入IO口的不同电平改变,不知道是否可实现,那个芯片可实现,输出可以是模拟信号,也可以是PWN数字信号。谢谢
所有SIGMADSP都不能支持任意角度的移相,有些可以支持到90度或反向。
可以考虑用SHARC DSP,代码级实现哈.