hi ADI的工程师
麻烦请教一个问题在设置ADAU1452采样率时发现,上图位置配置GEN2设置ADAU1452的采样率为32K、64K或者更高采样率时,声音IN0输入,OUT0输出没有声音,只有在采样率为48k或者24k时声音输出才正常,请问是什么原因呢?在线求教,谢谢!
hi ADI的工程师
麻烦请教一个问题在设置ADAU1452采样率时发现,上图位置配置GEN2设置ADAU1452的采样率为32K、64K或者更高采样率时,声音IN0输入,OUT0输出没有声音,只有在采样率为48k或者24k时声音输出才正常,请问是什么原因呢?在线求教,谢谢!
好的,谢谢!我用的时钟确实是12.288M,实际上在开发板上用48K/24K/16K的采样率都是可以的,但是换成96K/64K/32K采样率音频确实传输有问题。但是数据手册上显示12.288M的时钟,gen2是支持32K/64K采样率的.
你应该通过PLL寄存器的分频比N:M来选择。