hi ADI的工程师
麻烦请教一个问题在设置ADAU1452采样率时发现,上图位置配置GEN2设置ADAU1452的采样率为32K、64K或者更高采样率时,声音IN0输入,OUT0输出没有声音,只有在采样率为48k或者24k时声音输出才正常,请问是什么原因呢?在线求教,谢谢!



hi ADI的工程师
麻烦请教一个问题在设置ADAU1452采样率时发现,上图位置配置GEN2设置ADAU1452的采样率为32K、64K或者更高采样率时,声音IN0输入,OUT0输出没有声音,只有在采样率为48k或者24k时声音输出才正常,请问是什么原因呢?在线求教,谢谢!
因为你板子上的音频时钟是12.288MHZ,只能支持的是48K的一半或倍数的采样率。如果要支持16K/32K/64K的,你需要换晶振,或输入正确的MCLK作为外部时钟输入,同时切换板级晶振。

你应该通过PLL寄存器的分频比N:M来选择。