我是新手,我有一个单独ADAU1450,没有MCU。
~但我发现我没法把程序烧录进去(SPI连接,在线编译时SigmaStudio MODE为红灯),最终我需要让测试版自启动
~还有如何修改为使用I2C?
~USBI连接MISO、SCLK、SS、GND?
非常感谢!
我是新手,我有一个单独ADAU1450,没有MCU。
~但我发现我没法把程序烧录进去(SPI连接,在线编译时SigmaStudio MODE为红灯),最终我需要让测试版自启动
~还有如何修改为使用I2C?
~USBI连接MISO、SCLK、SS、GND?
非常感谢!
你好,建议你买一个MCU4DSP的控制板,它会提供SPI和IIC的控制方式例程以及硬件连接方法。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-6507854931.33.355631abBri3tB&id=579902833830
你好,我也是在做ADAU1450的案子,发现这个跟1701设置有很大区别,现在主要碰到几个问题,ADC音量不能工作,ADC调节EQ也不行,还有ADAU1450不能用效果REVERB,显示DM1超了,能不能把REVERB设置在DM1,其它的都设置在DM0?另外还要做一个信号灯,用1450的IO口输出,设置灵敏度,比如检测到-60dB以上信号IO输出高,用于点亮LED。