Post Go back to editing

基于ADI SHARC处理器的优秀音频设备案例大集合

SHARCRegistered处理器系列在浮点DSP市场占据主导地位,拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力。SHARC处理器将浮点处理性能带给动态范围至关重要的应用,性价比高达319 MFLOPS/美元。

 

 

 

 

 

奥迪A5高档双门轿跑车的车内娱乐系统

奥迪设计师们选择了Blackfin和SHARC处理器,通过多种信号处理技术重新定义了豪华车载娱乐体验——ADSP-21362以其高性能、丰富的音频特性组合被用于B&O环绕立体声放大器的基础,执行优化音频过滤算法,自适应汽车仓体回音,使声音品质达到很好的效果。

 

ADSP-BF539和ADSP-BF532 Blackfin处理器支持奥迪A5的DAB射频接收和与MP3兼容的6-CD转换器,它被恰当地称作可以为驾驶员或乘客产生多种CD质量音乐的奥迪交响乐和音乐会。另外ADSP-BF532 Blackfin处理器支持奥迪A5的音乐接口,它集成了便携式媒体播放器,例如苹果公司的iPod播放器,便于在仪表板上显示并且易于方向盘控制。可选的Bang & Olufsen (B&O)环绕立体声扩音器采用了ADI公司的ADSP-21362 SHARC处理器使高保真音质达到很好的效果

 

欣赏奥迪A5广告音乐——凸显A5车载音频子系统的优秀的音频体验http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0NDEzNzQ0.html

 

 

 

 

 

SHARCRegistered处理器成就KORG公司WAVEDRUM MINI 打击乐合成器

电子乐器先驱KORG 选用ADI公司的SHARCRegistered处理器作为其畅销全球的新型便携式打击乐合成器——WAVEDRUM Mini的数字信号处理(DSP)引擎。WAVEDRUM Mini是KORG于2009年推出的打击乐合成器WAVEDRUM WD-X的新一代、便携式、电池供电版产品,Mini基于ADI SHARC处理器ADSP-21375开发,确保实现绝妙的音质,真正超越挑剔的音响爱好者的期望。案例介绍 http://www.analog.com/zh/press-release/Sharc_KORG_20111129/press.html

 

这里有介绍视频哦 http://v.ku6.com/show/tPp6P9x0l-M0da6n.html?nr=1#687852-tsina-1-12358-173a420e9a55b1a693a66bed6dacfbabWAVEDRUM

 

 

 

 

Sherwood一体型立体声扬声器

一款“Sherwood”品牌的一体型立体声扬声器(SoundBar,条形音箱)在2013 CES上展出,该音箱运用了ADI公司的浮点DSP“SHARC的3D环绕立体声技术方案,向参观者展示了只用 1台扬声器即可构成具有震撼力的3D环绕立体声的优势

 

 

 

麦拿伦AV32R数码环绕声解码前级

多年过去了,麦拿伦AV32R数码环绕声解码前级依然为发烧友津津乐道。AV32R前级解码器采用ADSP-21065L SHARC处理器,比一般32位处理器有更好发挥,并预留空间,为未来新格式作Upgrade准备。AV32R及配套音箱系统打造了疯狂车迷的顶级娱乐世界




[edited by: Admin_ADI at 3:56 AM (GMT -4) on 9 Aug 2021]