Post Go back to editing

基于ADI SHARC处理器的优秀音频设备案例大集合

SHARCRegistered处理器系列在浮点DSP市场占据主导地位,拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力。SHARC处理器将浮点处理性能带给动态范围至关重要的应用,性价比高达319 MFLOPS/美元。

 

 

 

 

 

奥迪A5高档双门轿跑车的车内娱乐系统

奥迪设计师们选择了Blackfin和SHARC处理器,通过多种信号处理技术重新定义了豪华车载娱乐体验——ADSP-21362以其高性能、丰富的音频特性组合被用于B&O环绕立体声放大器的基础,执行优化音频过滤算法,自适应汽车仓体回音,使声音品质达到很好的效果。

 

ADSP-BF539和ADSP-BF532 Blackfin处理器支持奥迪A5的DAB射频接收和与MP3兼容的6-CD转换器,它被恰当地称作可以为驾驶员或乘客产生多种CD质量音乐的奥迪交响乐和音乐会。另外ADSP-BF532 Blackfin处理器支持奥迪A5的音乐接口,它集成了便携式媒体播放器,例如苹果公司的iPod播放器,便于在仪表板上显示并且易于方向盘控制。可选的Bang & Olufsen (B&O)环绕立体声扩音器采用了ADI公司的ADSP-21362 SHARC处理器使高保真音质达到很好的效果

 

欣赏奥迪A5广告音乐——凸显A5车载音频子系统的优秀的音频体验http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0NDEzNzQ0.html

 

 

 

 

 

SHARCRegistered处理器成就KORG公司WAVEDRUM MINI 打击乐合成器

电子乐器先驱KORG 选用ADI公司的SHARCRegistered处理器作为其畅销全球的新型便携式打击乐合成器——WAVEDRUM Mini的数字信号处理(DSP)引擎。WAVEDRUM Mini是KORG于2009年推出的打击乐合成器WAVEDRUM WD-X的新一代、便携式、电池供电版产品,Mini基于ADI SHARC处理器ADSP-21375开发,确保实现绝妙的音质,真正超越挑剔的音响爱好者的期望。案例介绍 http://www.analog.com/zh/press-release/Sharc_KORG_20111129/press.html

 

这里有介绍视频哦 http://v.ku6.com/show/tPp6P9x0l-M0da6n.html?nr=1#687852-tsina-1-12358-173a420e9a55b1a693a66bed6dacfbabWAVEDRUM

 

 

 

 

Sherwood一体型立体声扬声器

一款“Sherwood”品牌的一体型立体声扬声器(SoundBar,条形音箱)在2013 CES上展出,该音箱运用了ADI公司的浮点DSP“SHARC的3D环绕立体声技术方案,向参观者展示了只用 1台扬声器即可构成具有震撼力的3D环绕立体声的优势

 

 

 

麦拿伦AV32R数码环绕声解码前级

多年过去了,麦拿伦AV32R数码环绕声解码前级依然为发烧友津津乐道。AV32R前级解码器采用ADSP-21065L SHARC处理器,比一般32位处理器有更好发挥,并预留空间,为未来新格式作Upgrade准备。AV32R及配套音箱系统打造了疯狂车迷的顶级娱乐世界




[edited by: Admin_ADI at 3:56 AM (GMT -4) on 9 Aug 2021]
  • Marantz(马兰士)全新旗舰AV前置放大器AV8801 采用ADSP-21487构成数字音频处理电路

    Marantz(马兰士)全新旗舰AV前置放大器AV8801 11.2ch输出的AV解码前级,各声道的模拟音频信道完全独立分离式设计,能有效减少串扰,各声道的音频部分为全平衡放大设计,为用家提供高性能的专业级AV解码能力。采用32位浮点运算芯片ADSP-21487构成数字音频处理电路,整体的运算效能高达1200MIPS。

     

     

     

     

    LINE 6新款POD X3 PRO效果器

    POD X3 PRO是POD家族中功能最为强大的一款,背后装有双音调处理器,与音箱和效果模型一起加满载,来进行吉它、贝司和歌声的录制。 LINE 6新款POD X3 PRO效果器介绍视频请点击http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ1MTc2NzI=.html

     

     

     

     

    Fujitsu Ten利用SHARCRegistered处理器开发出具有先进声音均衡效果和卓越性能的汽车音响系统

    SHARC处理器使Fujitsu Ten公司有能力通过实时信号处理降低驾驶室内的声音反射并使之相互抵消,从而同时补偿各种声音反射效应并改善整体声音品质。此外,SHARC处理器使Fujitsu Ten公司有能力补偿扬声器的声音限制条件(如扬声器的频率响应和驾驶室中扬声器物理安装方面的挑战),增强驾驶室内各个空间位置的环绕声音响效果。

    http://www.analog.com/zh/content/fujitsu_ten_leverages_sharc_21364/fca.html

     

     

     

     

     

    32位SHARCRegistered处理器为Whirlwind MPM4区域混音器带来专业品质的多区域场地混音效果

    MPM4Whirlwind的第一款全数字区域混音器。采用数字混音技术后,Whirlwind可以增加混音器服务的区域数量,提高每个房间信号均衡分辨率,并简化整个系统的设计和操作。

    http://www.analog.com/zh/processors-dsp/sharc/adsp-21262/products/customer-case-studies/Whirlwind_MPM4Zone_sharc/resources/fca.html

     

     

     

     

     

    PRESONUS 借助 SHARC(R),融合数字音频混合与多通道录音能力

    对于其 StudioLive 系统,PreSonus 公司当初旨在设计一款具有独特功能的数字音频混合器,以支持现场表演和录音棚制作。新系统要求具有小外形尺寸,便于移动,此外还要求具有经济的 BOM 成本,以便能够吸引预算有限的客户,并且不会牺牲性能、功能和更重要的音质。咱们公司的 SHARC 21369处理器 PreSonus 公司带来性价比高级特性的完美组合,充分释放出 StudioLive 系统的全部能量,并最终产生超出 PreSonus 公司工程师预期的音质水平。

    http://www.analog.com/zh/press-release/PreSonus_SHARC_digital_audio_mix_recording_090731/press.html

     

     

     

     

    三菱电机汽车数字处理中心DIATONE DA-PX1采用SHARCRegistered处理器

    咱们的SHARC 处理器 被音频工程师誉为高端音频应用的数字信号处理金标准,进而也成为三菱电机汽车数字处理中心Diatone DA-PX1的必然选择。通过SHARC处理平台实现的性能和精度,使三菱电机的工程团队能够实施专门算法,以便利用SHARC的速度和存储器架构来确保最佳音频保真度。

    http://www.analog.com/zh/content/mitsubishi_diatone_da-px1/fca.html

  • Symetrix的最优选择 – SHARCRegistered处理器

    • 密苏里州堪萨斯市Kauffman体育馆内设置的大型光缆系统共带有213个扬声器,为堪萨斯市皇家棒球队的4万多球迷带来了超级的听觉感受。
    • 加州斯道克顿的有500个席位的基督教中心拥有一个大型的扬声器管理系统,该系统处理进入五个主扬声器集群的音频输入、四个延时响铃以及根据不同宗教仪式可以预先设置的分布式扬声器系统。
    • 获得百老汇Tony奖的音乐剧Hairspray融合了精湛的演技、一流的舞蹈和令人难以忘怀的音乐。但精彩的不止这些。这里,管弦音乐家使用了耳内监听器以及AMX控制,创造出了个性化的混音,从而减少了对舞台工程师和传统监听控制台的需求。

     

    虽然这些音频系统看上去都很不一样,但它们有着相同之处——它们都是在华盛顿州Symetrix公司,SymNet音频系统基础上开发出来的。 Symetrix设计并生产适合各种音频管理场景要求的电子产品,从会议室到百老汇、从教堂到家庭影院、从主题公园到主要的体育联赛场地。

    SymNet系统的另外一个共同点是,它们都充分利用了Analog Devices公司(ADI)出品的SHARCRegistered处理器所带来的灵活性和处理能力。

    http://www.analog.com/zh/content/symetrix_manages_audio_speaker_with_sharc/fca.html

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Lab X公司基于SHARCRegistered处理器的模块支持八通道家庭影院系统

    Lab X选择SHARC处理器的原因有三个。第一, SHARC处理器主宰着音频领域。第二,Lab X的客户要求使用SHARC处理器。第三,性能。在音频领域,SHARC就是事实标准,”Minich说到,“SHARC处理器拥有足够的能力以应对复杂的算法,并降低新设计的复杂性。这是一项伟大的技术,在这项技术背后,是一家在顶级音频处理器开发方面具有久经验证的专业技术的公司。

    http://www.analog.com/zh/content/labx_sharc_based_module/fca.html

  • 太棒了...GUI解決了程式問題上手容易.....

  • 在SigmaStudio執行SHARC與ADAu很方便,功能與音效非常不錯...

  • thanks for sharing, SHARC DSP is great and perfect for audio products.

    it's better to combine these great stories and links and pictures into a single pdf file.

    that will be more easier for promotion.

    thanks!

    HENRY

  • 原来我的A5里就有ADSP-BF532 Blackfin处理器

    看样子ADI天天见啊