网上看到一篇不错的技术观点分享,虽然有点老,但依然有参考价值。转发之(原文链接:http://www.av199.com/thread-104759-1-1.html)
记得在十一长假的时候,跟广州的友人在电话中聊天时,曾经告诉他有想法升级功放,希望推力大一点,来推我的10寸低音纸盆的JBL 4410A,因为一直苦于找不到合适的,所以曾想用Krell的400合并机或者直接买一台马克仔的383合并机,谁知友人推荐了一套Simaudio的P3+W3的前后级组合,8欧姆状态下,输出功率120W。原来,友人正用它们来推他的JBL K2 S9800。
我觉得这是不太可能的事儿,因为我当时在役的美国Proton的后级AA-2120也是120W(8欧姆)。
说道这里,有人会说我在痴人说梦,真的变成一个Dreamcatcher了!
一个月后,Simaudio P3+W3到了,同样的120W的后级W3(21kg),搬到四楼,我歇了二次。三下五除二,接上君子和JBL,放了张Telarc的《Mega Movies》的第九轨“星球大战”,真实体会到了什么是800的阻尼数。虽然只是两个声道,我真怀疑是从5个JBL和一个雅马哈的低音炮里面出来的效果。
原来,对于喇叭来讲,都应该有它们最佳的特定的电阻尼要求。一般情况下,阻尼数高的功放,它能够避免因为控制力欠佳,使得多于的功率造成的声音浑浊的情况。相反,阻尼数低的功放,使得喇叭的反电动势越弱,在功放没有信号输出时,喇叭还是处于工作的状态,一个不好,不是烧掉喇叭,就是烧掉功放。即使不烧掉器材,也会使喇叭的低频特征、输出特征、高次谐波特征等变坏。
阻尼数一般在几十至几千之间。比如Simaudio W5后级的阻尼数为1000,相当于一台专业的皇冠后级。下面是阻尼的计算公式:
阻尼系数=音箱的阻抗/(功放内阻+线阻)功放内阻是功放的输出抗阻
原来,Proton AA-2120后级的阻尼数只有400,这么低的数值,难怪原来4410A出来的音质低音很浑浊。
所以,阻尼数代表了功放对单元的控制能力,阻尼数越高,则控制力越强。阻尼数越大,喇叭的反电动势越强。换句话说,在没有电信号的后,喇叭越是容易停止下来!比如,皇冠的MA系列,阻尼系数高达1000,能推出纯净、有力的低频。
但是,要注意的是,选用功放并不是阻尼数越高越好,如果低频紧的音箱,就好像一些小箱体小喇叭的箱子,如我正在用的Rogars五十周年纪念版的C620喇叭,本身低频量感就薄,再用高阻尼的功放去推,那样出来的声音会有很干的感觉。
同时,要求大的阻尼系数时,喇叭必须要求有好的低音单元,如果低音单元的质量不好,阻尼系数大的功放,会把低音盆给撕烂。
有一次,朋友拿来一对Victor的老款3音路的监听箱,用我的W3推8寸的白陶盆低音,同样的一轨“星球大战”,竟然让8寸的白陶盆的低音单元,弹出来,就是弹不回去,若不是当场立即关了功放,我想,那天,那对Victor就会烧掉了。
所以不同的喇叭,也会有不同的配法,不能一味讲求输出功率的大小,正确的匹配,能够获得优质的声音,不匹配的话,大功率也会出现让你的声音。
谢谢楼主的分享!关于阻尼系数(阻尼比),貌似很多筒子都不太了解哦,这道模拟知识有奖大冲关的问答http://ezchina.analog.com/message/13824#13824,开始不少筒子都选错啦。
概念普及下——阻尼系数定义(以下信息摘自网络)
阻尼系数:阻尼系数(Damping Factor)是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
一个二阶以及二阶以上的系统,在系统运动过程中系统的内在能量的消耗有两种情况:
系统能量保持不变;
系统能量逐渐减少;
阻尼系数就是表征能量减少这一特性的。
阻尼系数解析
扩音机的规格之一
阻尼系数是扩音机的规格之一,它直接影响扩音机对喇叭的操控性。一般扩音机所提供的阻尼系数数据,都只公布某一个频段的阻尼系数。
不是越高越好
喇叭与扩音机之间的关系错综复杂,功率与灵敏度的配搭方式只是一个基本,而电流与喇叭之间更是无可捉摸,不能单从规格表上可以判断出来,只能凭经验和用耳去听。除了电流捉摸不到之外,还有一样就是阻尼系数(Damping Factor)。
不同频段会改变
事实大多数扩音机的阻尼系数,在不同频段时都会改变,故所提供的数据也只能作为一个大约指示。有些喇叭需要高的阻尼系数去控制单元的动作,如果配上阻尼不足的扩音机,单元会有失控的情况,出现多余的谐震及音讯损失。
反过来说如果一对不需高阻尼的喇叭配上高阻尼扩音机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。不当的阻尼配搭,会令到一对十分优良的喇叭,变成比鸭寮街出品也不如。
喇叭和扩音机的关系千变万化,切忌“一本通书睇到老”(粤语俗语,睇:”看“的意思),虽然有一定的法则,但都要有心理准备,随时有意外的惊喜发生,所以要客观去对待两者之间的配搭。
想知道某扩音机配某喇叭是否合拍,除了问有丰富经验的朋友之外,最好是自己去听多一些不同的组合配搭。
阻尼系数匹配
阻尼系数KD定义
阻尼系数KD定义为KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放、输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重。功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高保真功放,阻尼系灵敏有一个经验值可供参考;晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。音箱馈线的功率损失小0.5dB(约12%)即可达到这种配合。
一般来说,线越粗越好,最好是双线分音,但是要求音箱是有双线分音的分频器,一般中高档的都有4个接线座,上下的2个负极是独立的,不连接在一起的,连接在一起的是假冒的。
不成文的认同在老烧友中,有一个不成文的认同,就是功放的价格应该至少是音箱价格的1.5-2倍,越是高档的产品这个比例就越高。换句话说,在配套上,宁可“大马拉小车”,不可“小马拉大车”。这是因为往往越是高档的音箱,一个只能发挥70%水平的高档产品,往往反不如一个发挥100%的低档产品。不过放到多媒体产品上,情况就倒了过来,越是高档的产品,其功放占整套产品成本的比例往往越低。有些产品几乎要用4000元档次的功放推其裸箱,才能将单元的水平发挥个八九不离十,但配的仅仅是个最多值100元的功放。有些多媒体发烧友还往往看好这些产品,其实,如果不考虑摩机的话(当然,对于摩机来说,这样的产品是最佳的,因为摩电路是可行的,摩单元,对大多数人是完全不可行的),这样的产品不管在实际发挥的效果上,还是作为商品的设计上(特别是这一点),都是不理想也不合理的。说到底,还是文章的主旨——合理搭配,在功放上下功夫,用差单元当然是不好的,但反过来,将成本全花在单元上,配一个仅仅是刚刚能用的功放同样是不可行的。单元虽然是多媒体音箱最重要的部件,但决不是单元好就是好箱子