随着ViVo、小米等一个个国产手机品牌都高调宣布进入Hi-Fi时代,手机圈的战场开始扩展到了高品质音频播放领域。《今日电子》执行主编李晓延就ADI针对手机音频的规划采访了ADI亚洲区消费性产品部市场行销经理吴彦彬(Stephen Wu)和ADI通讯和消费客户事业部销售经理赵传禹,并撰写文章《手机进入Hi-fi时代 ADI音频解决方案建功》,今天将该文的部分内容分享给大家,一起了解手机Hi-Fi时代的“ADI Inside”!
音频处理的发展史就是人们不断重现自然的一个过程。从1859年录音设备诞生,到2006年杜比蓝光HD音频的出现,音频的质量越来越接近原声。而音频播放器也从模拟技术向数字技术快速过渡。
ADI亚洲区消费性产品部市场行销经理吴彦彬介绍,当前的音频设备有两大发展趋势,一个是以WiFi、蓝牙为代表的无线化,一个是设备的便携式,这两点都是ADI非常关注的。
手机可以认为是这两个趋势的集成者,所以手机上的音频处理发展到了一个新的层次。特别是从经过处理的声音到耳机或外放的这一段信号链路,是智能手机实现Hi-Fi音质的重点。吴彦彬介绍,当前的智能手机在设计时,可以在DAC后面接两级放大电路来驱动耳机,比如,一级将电流转换成电压,第二级是对电压放大,实现双声道和高音质。
在这一部分,ADI有完整的解决方案,以DSP ADAU1452、立体声D类放大器SSM3582以及运算放大器AD4841或AD4896来实现。
ADAU1452是包含有CODEC的DSP,最初为汽车市场设计,符合汽车规范。它具备全可编程增强声音处理能力,1.2V 32位SigmaDSP处理内核工作频率294.912MHz,每次采样速率48kHz,超过6144SIMD指令。其音频处理算法采用了逐样本和逐区块的模式,可以同时用于信号处理流程。
为什么会将汽车级的DSP产品投入到消费电子市场呢?
ADI通讯和消费客户事业部销售经理赵传禹表示,投入汽车市场和消费市场的产品,还是会有差异的。但是该产品能通过严苛的汽车测试,应用在消费市场就毫无压力。最重要的是,汽车音响和消费电子对音频的需求,在本质上还是相同的。
实际上,ADI针对音频市场的不同要求,有着清晰的产品划分。用在高端的是SHARC DSP,用在中高端的是Blackfin DSP家族,用在主流产品的是ADAU145x系列,入门级则由ADAU17xx担当。
SHARC系列具有浮点运算功能,拥有出色的内核和存储器性能以及优异的I/O吞吐能力,可以做声音分析、补偿和音效的改变,很多国际品牌的OEM、ODM都用它做设计。ADAU1452属于SigmaDSP,是专门为音频优化的系列,虽然没有浮点运算功能,但是运算速度非常快,与图形编程工具SigmaStudioTM搭配,非常方便实现音频链路的设计。
图形化编程工具——SigmaStudioTM
SigmaStudioTM是一款功能很大的图形化编程工具,拥有庞大的资源,用户可以在里面选择想要的动态处理器、混频器、DSP、滤波器,直接拖放,就能完成设计。
根据吴彦彬的介绍,SigmaStudioTM 在汽车音响的设计中应用广泛。因为汽车内部的部件组合很复杂,会造成实际音响效果的不同。采用SigmaStudioTM,调用不同的组件进行测试,简单又方便。SigmaStudioTM 能满足从低端到高端的产品开发,硬件设计完的很多步骤都可以用其来实现,像是音场的宽窄,就可以用它来调试。
在这个方案中,D类放大器SSM3582也非常重要。因为DSP处理过的数字信号要经由它转换成模拟信号。转换的品质,直接影响到音质。SSM3582有目前市场上最高的SNR、最低的THD,以及很低的静态电流,这些都是确保高音质的关键。
驱动耳机可以采用双级放大,ADI的AD4841 和AD4896就是担任前级放大工作的理想选择。
AD4841可以使声音无明显的瑕疵,实现预定义的音色;而AD4896则能表现欢快、细腻和高穿透性的人声。为什么这两款产品的“个性”这么明显,因为“这两级对运放的要求是不太一样的,第一级通常更多关心的是性能指标,要把这个性能尽量做好,信噪比提高,第二级的驱动能力是关键”,赵传禹这样解释。
ADI这一套完整的音频处理方案,立足于自身的深厚积淀,在国内的手机音频市场中,处于领先位置。目前,国内十大手机厂商中,已经有七家使用了咱们ADI的解决方案。市场形势可谓大好,但对于这股手机音频处理升级之风能否持续,ADI会怎么看呢?
对此,赵传禹认为,“从指标的角度考量,现在无论是vivo的旗舰产品也好,最新发布的小米note也好,在主要指标上都可以做到入门级音乐播放器的水准,以前需要花上四位数的价钱,但如今手机上就可以享受这样的效果。所以,从技术的演进角度,可以预见便携式的音乐播放器应该很快就会被手机给淘汰。”
他还强调,“苹果、三星等一些手机大厂没有引进Hi-fi,不代表这就不是技术的发展趋势。只要每个厂家找准定位,都可以有很好的市场。看到很多厂家以Hi-fi为卖点,从这点上我对其前景很乐观。”
原文链接:http://www.epc.com.cn/special_report/2015-06-01/19776.html
消息编辑者为:Amy ADI
违禁词
[edited by: Admin_ADI at 6:34 AM (GMT -4) on 30 Jul 2021]