Post Go back to editing

威武了,这几个真正发烧级产品大家品一品

对于发烧的影音爱好者来讲,杜比全景声早已经是私家影院的装修标配了。

从2014年杜比实验室宣布“Dolby Atmos杜比全景声”音效将走入家庭,历经两年多以来的推广,Dolby Atmos及后继DTS公司之DTS:X音效的优点,已经普遍为视听玩家与一般大众所熟悉,因此有越来越多家庭影院在设置时就以“更多声道数”为目标,以求获得更理想完善的环绕音效体验。

最近用ADI之前推出的ADI SHARC实现全景声DSP,发现不少采用他们家的顶级产品和国内的产品,不知道有无发烧友用过?欢迎大家出来从发烧友的角度侃侃。

据说这是Denon第一部内建11声道独立后级的环绕放大器,大家感受下,采用了4枚32位元DSP晶片Audio Devices SHARC ADSP-21487,其中三枚执行数字音讯处理与AudysseyMulitEQ XT32音场等化校正,第四枚则专职对应Dolby Atmos或DTS:X等“物件导向”新音效所需。

另外来一款Marantz(马兰士)旗舰AV前置放大器AV8801 ,同样采用的ADSP-21487构成数字音频处理电路

Marantz(马兰士)旗舰AV前置放大器AV8801 11.2ch输出的AV解码前级,各声道的模拟音频信道完全独立分离式设计,能有效减少串扰,各声道的音频部分为全平衡放大设计,为用家提供高性能的专业级AV解码能力。采用32位浮点运算芯片ADSP-21487构成数字音频处理电路,整体的运算效能高达1200MIPS。

天逸“悦享一号”,据称是国产杜比全景声Soundbar的领航者,没亲耳听过,那天找机会去欣赏下。同样采用了ADI公司的sharc浮点ADSP-21487以及21489型号的芯片负责完成全部的杜比全景声解码

这几款产品大家怎么看,仿真音场、空间校正等数字运算通常是这类产品设计的关键也极具挑战性,利用ADI的第四代SHARC处理器有哪些优势?欢迎专家出来点播,高手点评这类发烧级产品设计话题

Parents
  • 楼上的资料很棒!

    关于你的问题,下面的信息能部分回答——ADSP-21487、ADSP-21489属于ADI第四代 SHARCRegistered处理器系列,具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法,而且所有器件均相互引脚兼容,且与以前的所有SHARC处理器全代码兼容。它们不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。

    更多解读,亲,请看下面的深度资料讲解:

    • ADSP-21487提供最高性能——400 MHz/2400 MFLOP——采用LQFP封装,这一性能水平使ADSP-21487成为消费音频应用的理想之选。

    (产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/adsp-21487.html

    • ADSP-21489提供最高性能——450 MHz/2700 MFLOP——采用LQFP封装,这一性能水平使ADSP-21489成为汽车音频和工业控制应用的理想之选。

    (产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/adsp-21489.html

    ADI第四代SHARCRegistered处理器系列目前包括:ADSP-21483ADSP-21486ADSP-21487ADSP-21488ADSP-21489,它们均集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。

    SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。

    第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。 SPI、UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。

    目前,ADI共提供31 SHARC 处理器,有需要的盆友可根据参数选择适合自己应用的处理器哦~详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/sharc-processors.html

Reply
  • 楼上的资料很棒!

    关于你的问题,下面的信息能部分回答——ADSP-21487、ADSP-21489属于ADI第四代 SHARCRegistered处理器系列,具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法,而且所有器件均相互引脚兼容,且与以前的所有SHARC处理器全代码兼容。它们不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。

    更多解读,亲,请看下面的深度资料讲解:

    • ADSP-21487提供最高性能——400 MHz/2400 MFLOP——采用LQFP封装,这一性能水平使ADSP-21487成为消费音频应用的理想之选。

    (产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/adsp-21487.html

    • ADSP-21489提供最高性能——450 MHz/2700 MFLOP——采用LQFP封装,这一性能水平使ADSP-21489成为汽车音频和工业控制应用的理想之选。

    (产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/adsp-21489.html

    ADI第四代SHARCRegistered处理器系列目前包括:ADSP-21483ADSP-21486ADSP-21487ADSP-21488ADSP-21489,它们均集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。

    SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。

    第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。 SPI、UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。

    目前,ADI共提供31 SHARC 处理器,有需要的盆友可根据参数选择适合自己应用的处理器哦~详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/sharc-processors.html

Children
No Data