Post Go back to editing

如何解读、修改ADI DSP的LDF文件?

很多人对ADI SHARC/BLACKFIN DSP的LDF文件很怕怕,LDF文件确实很复杂,但需要我们做的其实也不多,很多ADI的编译器已帮我们设定好了。我们需要做的是理解其结构,并根据其规范做一点点修改就OK了(如果真有必要的话)。

附件的文档以比较简单明了的方式解释了LDF的逻辑关系和用法。

供大家参考,如果你有更好的建议,也欢迎提出来,我们一起来完善该文档。

谢谢!

HowtoreadLDFfileV2.pdf
Parents
  • 您好,按照您的文档去定义了数组在L1中和直接定义数组,然后去在程序中去存放数值,两种情况下,采用Using time.h to Measure Cycle Counts对这两种情况下的程序段,测试,结果是一直的,但是不是应该是定义在L1中应该用的时间更快一点吗?

Reply
  • 您好,按照您的文档去定义了数组在L1中和直接定义数组,然后去在程序中去存放数值,两种情况下,采用Using time.h to Measure Cycle Counts对这两种情况下的程序段,测试,结果是一直的,但是不是应该是定义在L1中应该用的时间更快一点吗?

Children
No Data