MAX9979工作在FI和FV模式时,虽然施加的电压和电流都是0,但是在FI和FV模式下对应的DAC设置值是不一样的。因为在FI模式下的设置值有一个VIIOS电压,所以在FV和FI切换时会产生一个脉冲。可以按照下面的方式来避免在DUT上产生脉冲:
1. 将PMU设置为FV模式
2. 将PMU设置为高阻状态
3. 将PMU设置为FI模式
4. 设置输出为0mA时对应的DAC值
5. 禁止PMU的高阻状态
MAX9979工作在FI和FV模式时,虽然施加的电压和电流都是0,但是在FI和FV模式下对应的DAC设置值是不一样的。因为在FI模式下的设置值有一个VIIOS电压,所以在FV和FI切换时会产生一个脉冲。可以按照下面的方式来避免在DUT上产生脉冲:
1. 将PMU设置为FV模式
2. 将PMU设置为高阻状态
3. 将PMU设置为FI模式
4. 设置输出为0mA时对应的DAC值
5. 禁止PMU的高阻状态