我的问题与利用Vibb和Vqbb控制AD8340的相位有关。我试了一下,但发现输出相位似乎没有随着我的设置而变化。能否请您解释其工作原理?
相位公式表述的是相位变化,而不是绝对相位。例如,如果Vi=0.5V,Vq=0V,那么输出信号将保持原始相位,也就是相位无变化。如果Vi=0V,Vq=0.5V,那么输出信号将提高90度。
我现在也在试用这颗料,ViBBP和VqBBP 电压在1V左右有30度相关调节范围。ViBBM和VqBBPM 同样也只有30度,资料上说的是360度是怎么实现的?