电脑系统是win7,我尝试用虚拟机安装系统。我在虚拟机下成功安装xp系统,在xp系统下我成功安装了port98nt.exe,但是在打开Comp52.exe和MAX1452.exe时,收到错误提示:initialization failed could not find serial in board。
问答
讨论
文档
成员
标签
Cancel
文档
2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
AD5420_引脚5连接
ad5421_两个器件共享一个SPI
AD5446_SFDR
AD652_SVFC输出频率
AD698_多芯片同步
AD711_PDIP封装引脚8连接
AD7190_2倍增益和4倍增益设置
AD7190_AINCOM范围
ad7190_内部时钟上电时间
AD7192输入范围
AD7323的输出码
AD736ARZ结温
AD7606的关断和待机模式
AD7606的输入悬空
AD7656与AD7656-1的区别
AD7656的电源和去耦电容要求
AD7656的范围问题
AD7690的SNR
AD7712_电源
AD7730_校准系数
AD7745_无输入保护电路
AD7746_输入阻抗
AD7764的差分放大器
AD7790_SPI尖峰
AD7793_校准公式
AD7980菊花链模式
AD8002_容性负载
AD8045_焊盘连接
AD815大电流差动驱动器的特点与应用
AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
AD8302的小信号包络带宽
AD8332_过载
ad8333_同步问题
AD8336_AN934带宽变化
AD8336_EVB接头
AD8336_采用5V单电源供电
AD8339_LO抑制
AD8340相位控制
AD8343 S参数
AD8370 S参数
AD8400_8引脚电压不正确
AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
AD8553_双电源应用
AD8597_spice模型
AD8602_输出级
AD8677_Spice模型
AD9523-1_仅使用PLL2
AD9551_基准输入规格
AD9838_相位噪声
AD9880AD9398_HDCP加密软件
AD9880_SA0引脚
AD9882_HDCP检测
AD9910_相位噪声2
AD9910_相位截断位
AD9981与AD80105Z的区别
ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
ADL5375的输出功率
ADMP401的输出范围
ADV7171评估板
ADV7180_新特性
ADV734X电源时序问题
AMP03: 高速差分放大器
CMOS运算放大器原理设计应用
+
MAX1452AAE+: FAQ
+
MAX1452ATG+: FAQ
-
MAX1452EVKIT-NS: FAQ
电脑系统是win7,我尝试用虚拟机安装系统。我在虚拟机下成功安装xp系统,在xp系统下我成功安装了port98nt.exe,但是在打开Comp52.exe和MAX1452.exe时,收到错误提示:initialization failed could not find serial in board。
+
MAX1454: FAQ
+
MAX15500: FAQ
+
MAX19005CCS+: FAQ
+
MAX2066ETL+: FAQ
+
MAX2616: FAQ
+
MAX2640AUT+: FAQ
+
MAX2679ENS+: FAQ
+
MAX2692EVKIT#: FAQ
+
MAX3658AETA+: FAQ
+
MAX3806: FAQ
+
MAX38643AELT+T: FAQ
+
MAX40007: FAQ
+
MAX40201FAUA+: FAQ
+
MAX4063: FAQ
+
MAX4063ETE+: FAQ
+
MAX40658: FAQ
+
MAX4070ATA+: FAQ
+
MAX4080FASA+: FAQ
+
MAX4080SASA+: FAQ
+
MAX4081TASA+T: FAQ
+
MAX41460GUB+: FAQ
+
MAX4194: FAQ
+
MAX4206: FAQ
+
MAX4223ESA+: FAQ
+
MAX4376: FAQ
+
MAX44009EDT+T: FAQ
+
MAX44251: FAQ
MAX44284: FAQ
+
MAX44284EAUT+: FAQ
+
MAX4940: FAQ
+
MAX951: FAQ
MAX9611: FAQ
+
MAX9611EUB+: FAQ
+
MAX9634TERS+T: FAQ
+
MAX9918ASA/V+: FAQ
+
MAX9919NASA+: FAQ
MAX9920: FAQ
+
MAX9920ASA/V+T: FAQ
+
MAX9922: FAQ
+
MAX9923TEUB+T: FAQ
+
MAX9979CXG+C35: FAQ
MAX9979KCTK+: FAQ
+
MAX9979KCTK+TD: FAQ
OP放大电路设计.pdf
RMS to DC转换器AD8436测试报告
sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
SNR测试
[ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
[ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
[征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
[征文原创]AD9739使用的经验分享1
【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
以8KHz和16KHz采样速率工作
仪表放大器应用工程师指南.pdf
关于AD7655的REF
关于旁路电容的深度对话
关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
分享---最爱ADI放大器之AD524
在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
差动放大器和电流检测放大器
常见设计问答之——仪表放大器
应用DAC静音与DAC输出静音的区别
应用工程师问答:电流反馈型放大器
当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
技术分享——高温与电路设计
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
放大器的输入范围
数字电位计_带宽
最爱ADI放大器---AD603A
最爱ADI放大器--AD8551
最爱ADI放大器-ADA4692-2
最爱ADI放大器之- AD712
最爱ADI放大器之-AD8045
最爱ADI放大器之AD-U1
最爱ADI放大器之AD215
最爱ADI放大器之AD623
最爱ADI运放之AD8571
最爱放大器之-AD8138
最爱放大器之ADL5562
申请到的AD样片
申请到的AD样片2
电子工程师最在意的那些事
简明集成运算放大器应用手册
观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
资料共享:《怎样使用运算放大器》
资料分享:仪表放大器用户指南
资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
资源转发---仪表放大器设计指南
资源转发---仪表放大器输入RFI保护
资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
资源转发---将运算放大器用作比较器
资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
运算放大器使用指南(PPT讲义)
运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
运算放大器的好坏判别方法 (转)
运算放大器的工作原理(zt)
运算放大器输出相位反转和输入过压保护
选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
高性能模拟前端中的运算放大器设计
电脑系统是win7,我尝试用虚拟机安装系统。我在虚拟机下成功安装xp系统,在xp系统下我成功安装了port98nt.exe,但是在打开Comp52.exe和MAX1452.exe时,收到错误提示:initialization failed could not find serial in board。
1.由于MAX1452评估板定时要求,在虚拟机下无法正常运行评估板,必须安装系统才能够运行。
2.同样,在使用串口通讯时,必须要使用计算机自带的串口,不能够使用USB转串口来产生的串口。
Tags:
MAX1452EVKIT-NS
000096623
Share
History
Cancel
Related
Recommended