文档 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
  • AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
  • AD5420_引脚5连接
  • ad5421_两个器件共享一个SPI
  • AD5446_SFDR
  • AD652_SVFC输出频率
  • AD698_多芯片同步
  • AD711_PDIP封装引脚8连接
  • AD7190_2倍增益和4倍增益设置
  • AD7190_AINCOM范围
  • ad7190_内部时钟上电时间
  • AD7192输入范围
  • AD7323的输出码
  • AD736ARZ结温
  • AD7606的关断和待机模式
  • AD7606的输入悬空
  • AD7656与AD7656-1的区别
  • AD7656的电源和去耦电容要求
  • AD7656的范围问题
  • AD7690的SNR
  • AD7712_电源
  • AD7730_校准系数
  • AD7745_无输入保护电路
  • AD7746_输入阻抗
  • AD7764的差分放大器
  • AD7790_SPI尖峰
  • AD7793_校准公式
  • AD7980菊花链模式
  • AD8002_容性负载
  • AD8045_焊盘连接
  • AD815大电流差动驱动器的特点与应用
  • AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
  • AD8302的小信号包络带宽
  • AD8332_过载
  • ad8333_同步问题
  • AD8336_AN934带宽变化
  • AD8336_EVB接头
  • AD8336_采用5V单电源供电
  • AD8339_LO抑制
  • AD8340相位控制
  • AD8343 S参数
  • AD8370 S参数
  • AD8400_8引脚电压不正确
  • AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
  • AD8553_双电源应用
  • AD8597_spice模型
  • AD8602_输出级
  • AD8677_Spice模型
  • AD9523-1_仅使用PLL2
  • AD9551_基准输入规格
  • AD9838_相位噪声
  • AD9880AD9398_HDCP加密软件
  • AD9880_SA0引脚
  • AD9882_HDCP检测
  • AD9910_相位噪声2
  • AD9910_相位截断位
  • AD9981与AD80105Z的区别
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
  • ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
  • ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
  • ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
  • ADL5375的输出功率
  • ADMP401的输出范围
  • ADV7171评估板
  • ADV7180_新特性
  • ADV734X电源时序问题
  • AMP03:  高速差分放大器
  • CMOS运算放大器原理设计应用
  • +MAX1452AAE+: FAQ
  • +MAX1452ATG+: FAQ
  • +MAX1452EVKIT-NS: FAQ
  • +MAX1454: FAQ
  • +MAX15500: FAQ
  • +MAX19005CCS+: FAQ
  • +MAX2066ETL+: FAQ
  • +MAX2616: FAQ
  • +MAX2640AUT+: FAQ
  • +MAX2679ENS+: FAQ
  • +MAX2692EVKIT#: FAQ
  • +MAX3658AETA+: FAQ
  • +MAX3806: FAQ
  • +MAX38643AELT+T: FAQ
  • +MAX40007: FAQ
  • +MAX40201FAUA+: FAQ
  • +MAX4063: FAQ
  • +MAX4063ETE+: FAQ
  • +MAX40658: FAQ
  • +MAX4070ATA+: FAQ
  • +MAX4080FASA+: FAQ
  • +MAX4080SASA+: FAQ
  • +MAX4081TASA+T: FAQ
  • +MAX41460GUB+: FAQ
  • +MAX4194: FAQ
  • +MAX4206: FAQ
  • +MAX4223ESA+: FAQ
  • +MAX4376: FAQ
  • +MAX44009EDT+T: FAQ
  • +MAX44251: FAQ
  • MAX44284: FAQ
  • +MAX44284EAUT+: FAQ
  • +MAX4940: FAQ
  • +MAX951: FAQ
  • MAX9611: FAQ
  • +MAX9611EUB+: FAQ
  • +MAX9634TERS+T: FAQ
  • +MAX9918ASA/V+: FAQ
  • +MAX9919NASA+: FAQ
  • MAX9920: FAQ
  • +MAX9920ASA/V+T: FAQ
  • +MAX9922: FAQ
  • +MAX9923TEUB+T: FAQ
  • +MAX9979CXG+C35: FAQ
  • MAX9979KCTK+: FAQ
  • +MAX9979KCTK+TD: FAQ
  • OP放大电路设计.pdf
  • RMS to DC转换器AD8436测试报告
  • sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
  • SNR测试
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
  • [征文原创]AD9739使用的经验分享1
  • 【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
  • 以8KHz和16KHz采样速率工作
  • 仪表放大器应用工程师指南.pdf
  • 关于AD7655的REF
  • 关于旁路电容的深度对话
  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
  • 分享---最爱ADI放大器之AD524
  • 在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
  • 基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
  • 差动放大器和电流检测放大器
  • 常见设计问答之——仪表放大器
  • 应用DAC静音与DAC输出静音的区别
  • 应用工程师问答:电流反馈型放大器
  • 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
  • 微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
  • 微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
  • 技术分享——高温与电路设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
  • 放大器的输入范围
  • 数字电位计_带宽
  • 最爱ADI放大器---AD603A
  • 最爱ADI放大器--AD8551
  • 最爱ADI放大器-ADA4692-2
  • 最爱ADI放大器之- AD712
  • 最爱ADI放大器之-AD8045
  • 最爱ADI放大器之AD-U1
  • 最爱ADI放大器之AD215
  • 最爱ADI放大器之AD623
  • 最爱ADI运放之AD8571
  • 最爱放大器之-AD8138
  • 最爱放大器之ADL5562
  • 申请到的AD样片
  • 申请到的AD样片2
  • 电子工程师最在意的那些事
  • 简明集成运算放大器应用手册
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
  • 视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 资料共享:《怎样使用运算放大器》
  • 资料分享:仪表放大器用户指南
  • 资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
  • 资源转发---仪表放大器设计指南
  • 资源转发---仪表放大器输入RFI保护
  • 资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
  • 资源转发---将运算放大器用作比较器
  • 资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
  • 资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
  • 资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
  • 资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
  • 运算放大器使用指南(PPT讲义)
  • 运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
  • 运算放大器的好坏判别方法 (转)
  • 运算放大器的工作原理(zt)
  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护
  • 选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
  • 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
  • 非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
  • 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
  • 高性能模拟前端中的运算放大器设计

谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较

谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较 by szddk@sina.cn

运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。

各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。

市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达 300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。

 

8脚的最常见,而且双运放(一个芯片里有两个运放)的居多,单运放也有8脚的。

单运放在HI-FI届很流行,可以获得很好的声道分离度,但是由于布线比双运放复杂,所以体积较小的音频卡大都采用双运放。

一种运放型号的封装也可分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封 的质量较好,塑封的品质稍差。利益的驱使,什么都有假货,运放也不例外,市面上的假货不少,如果想便宜捡好货,那就要慧眼识珠了,不太在行的在购买时就要注意,宁可多花一块几毛,也要到信誉较好的商家去买。

双运放AD827。这枚是ADI公司的较新产品,它原本是为视频电路设计的,所以它的增益带宽达50MHZ,SR达到300V/us,是目前市场上电压反馈型双运放的优秀产品,一般的运放难望其项背。其高频经营剔透,低频弹跳感优越,其性能指标 与实际听感全面胜过其他很多同类产品,音质被一些人形容为无懈可击。且在正负5V的供电下仍有优异的性能。但其价格也稍微昂 贵,30多元。

听评电压反馈型双运放:

AD827(塑封):

 

本运放后一开声即令笔者精神为之一振,其在音色虽然不够甜美,但很有韵味。

在听张艾嘉的《因为寂寞》、邓丽君的《奈何》和王菲的《矜持》时,其所表现的人声厚润、凝聚、立体且质感好。例如,换气声、唇齿声和口水声均清晰可辨。它所表现的音场明显向前后左右拓展,有了浮凸感。歌手仿佛站在您的眼前演唱,而伴奏在后方响起,显然人声与乐器的分离度不错。另外,它还给人以能量充沛、雄浑有力及控制力佳的感觉。在听排箫专辑《梦幻大地》的第15首和16首时,音响画面极其复杂,高潮处旋律的运行也极其快速。还有《领袖》的第一段,其音场宽深,空间感和乐器质感好得惊人,爆棚场面更是一波未平一波又起。本运放非常从容,它不但将庞大的音场处理得有条不紊,而且还能将齐奏时那种恢宏的气势表现出来,并且音色相当松弛。它的低频下潜得极深,听过几张XRCD2碟后便可充分体会到这门技术的权威低频(印象中只有Super HDCD碟有相近水准)。

不过,此运放也不是没有缺点。例如在高频方面,量感是够了,但延伸方面稍微欠缺,在听某些碟片时让人有点压抑感,只是还不算太严重。其低频的下潜和量感较为出色,但感觉收不如放,不够紧凑。还有一点那就是音场宽深,但结构有点松散。综上所述,本运放属豪放型风格,其欠缺了一点严谨和细致。然而无论如何,它给了笔者一种强烈的感觉,那就是强者的较量即将开始了。

AD712(陶封):

 

当笔者用一张中乐发烧碟给其热身时不觉吃了一惊,该运放的声音怎么会如此清澈,犹如山里的泉水一般。要知道,其身价比AD827(塑封)可低得多。

本运放重播女声时人声清晰、脆亮、精致。在听一首考验机器的歌曲《莫愁》时,朱明瑛演唱时的口形细小得惊人,表情虽稍欠丰富但极为真切。在听男声时,它的表现虽无AD827(塑封)般厚实,却也干脆、洒脱,没有多余的“脂肪”。相比之下,AD827(塑封)反而显得有点臃肿。 在听了本运放后,笔者才发觉AD827(塑封)在人声与乐器比例方面有一处问题,即在听某些歌曲的高潮处其伴奏似乎要将人声掩盖住。而本运放人声突出,伴奏没有喧宾夺主,比例恰当。在音场方面,它没有AD827(塑封)那样的前凸感,稍显平面化,但宽度尚可,并且画面异常清晰,有针尖般的定位。在听欧瑞强的《月亮代表我的心》时,蟋蟀的鸣叫声明显甩离音箱,而且各就各位,相当精确。其低频属于求质不求量的类型,鼓声强劲,速度快捷。不过它的能量感明显不如AD827(塑封),但是密度感还不错,并且不显得干瘦。本运放的控制力与AD827(塑封)差不多,它能将《梦幻大地》中复杂的音响画面同样处理得轻松流畅。而《领袖》中的爆棚场面,论厚实和宏伟感其肯定不如AD827(塑封),然而其铜管部分却更明亮,爆得更为辉煌灿烂。在音色方面它与EL2244接近,播放几首抒情的器乐曲时均显得较冷静且充满理性。

很显然,本运放的音色为中性,追求的是一种真实感,属于监听风格,难怪索尼公司的SACD旗舰SCD-1也采用此运放。笔者用过的NAD502 CD唱机中共用了4块运放,摩机时便是用两块本运放与其他运放搭配使用,效果很好。

AD827(陶封):

 

本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。在听《天空》一曲时,一开声便感觉到一种不可思议的皇者风范,乐声慑魂夺魄,低频下潜得极深,爆发力更如惊涛拍岸。王菲的《矜持》和张艾嘉的《因为寂寞》两首歌曲笔者经常用来考验机器,其原因并非仅为那真实到令人叹为观止的人声。那其中奥妙究竟何在?笔者就此点破“玄机”。这两首歌开始时的旋律固然优美,人声也抒情、真切,但演绎到高潮处背景伴奏便如同大潮般激情澎湃、气势宏大,架子鼓击打的劲度达到了令人吃惊的程度。这样就形成了娇柔女声与凌厉伴奏之间的强烈反差,而这种反差不是随便什么器材都能表现得好的,反差越巨大则表明器材越高级。还有一处考验机器的地方,即在评价AD712(陶封)时提到的人声与乐器的比例问题。无论伴奏如何激烈也不能喧宾夺主而盖住人声,有兴趣的朋友不妨一试。本运放重播以上两曲的效果如何呢?笔者测试下来感到非常满意。

《迈克·波顿十年精选》的第11首歌曲是笔者所听过的最为震撼的流行歌曲之一,其风格粗犷,低频沉重无比。

与同类产品相比胜在人声与乐器的娇艳嫩滑和音响画面的清晰上。AD827(陶封)基本上播任何碟都表现良好吗,像播邓丽君的《奈何》时,人声就更为哀怨悲切,声音也更成熟。一曲《阳关三叠》的古琴声更为古朴和苍劲,十分贴近此曲的意境。虽说这两款运放有各自不同的风格,不太好评判优劣,但笔者认为AD827(陶封)的表现更大气且全面,应稍占上风。

本运放开声即有滔滔江水一泻千里的气势,并且表现全面,实为一款不可多得的高级运放。其缺点大多微不足道,如售价太高等,这也是很难在商品机中见到其踪影的原因。各位发烧友在用其摩机时需注意运用的场合,以免使它“水土不服”。像笔者的AD827(陶封),该运放原为同事所购,插在其NAD524 CD唱机中声音过于冷硬,因而转让给笔者。

综合评比结果(按5分制):

 

●AD827:延伸非常好,解析力高,高频华丽,中频纯厚,低频下潜和力度都不错,音场向前后左右拓展,有了凹凸感(这一点比其它运放强),速度快,动态好,感觉很大气,初换上此运放后确实有让人为之一振的感觉。但久听之下,也发现很多问题——

1、虽然三频段、音场很宽,气势足,大开大合,但总感觉结构有点松,不够紧溱;

2、人声部份一般,有时大动态时,人声被配乐声淹没;

3、不够细腻,属于激情有余而柔情不足;

4、音乐味不够。不过很多的人喜欢这种风格。当然买两片来换换口味听还是可以的,按我的感觉,用在AV功放上看DVD大片应该很适合。(4.5分)

●AD712:解析力很好,清晰而又没有音染的声音,一种很透明的感觉,声底细致,低频量稍少。属于典型的监听风格。不过可能很多人都不大喜欢这种纯净水的感觉,还是加点味精好,大概是我已前玩过音乐制作的原因吧,习惯了这种纯纯的监听味道,挺感兴趣。(3.0分)

●AD712(金封):和陶封比,感觉解析力更好,声底更纯厚点,低频弹跳感下潜度都有所加强,音场定位感不错。刚开始听时感觉好象人声清淅度还不如陶封的,吃了一惊,后来反复比较才发现,因为陶封的高频比较冲、直白、声底薄,人声显得亮,所以有这种感觉,还是金封的耐听度更高。不过,不太推荐使用,因为现在金封的找不到拆机件了,只有买全新的,要75元,这个价位可以买到更好的型号了。(3.5分)

●AD797:值得试试的东东,人声很亲切,在朋友家测完后立刻被扣下来了。拆机件45元。看自己听音的口味选择了。(4.0分)

经过激烈较量,AD827(陶封)以其刚柔相济、至尊无上的表现在本次测试中荣登“皇帝”宝座; AD712就算是“太子”吧。至于其他几款,它们售价不高且应用广泛,当属“劳苦大众”之列。