文档 最爱ADI放大器之AD215
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
  • AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
  • AD5420_引脚5连接
  • ad5421_两个器件共享一个SPI
  • AD5446_SFDR
  • AD652_SVFC输出频率
  • AD698_多芯片同步
  • AD711_PDIP封装引脚8连接
  • AD7190_2倍增益和4倍增益设置
  • AD7190_AINCOM范围
  • ad7190_内部时钟上电时间
  • AD7192输入范围
  • AD7323的输出码
  • AD736ARZ结温
  • AD7606的关断和待机模式
  • AD7606的输入悬空
  • AD7656与AD7656-1的区别
  • AD7656的电源和去耦电容要求
  • AD7656的范围问题
  • AD7690的SNR
  • AD7712_电源
  • AD7730_校准系数
  • AD7745_无输入保护电路
  • AD7746_输入阻抗
  • AD7764的差分放大器
  • AD7790_SPI尖峰
  • AD7793_校准公式
  • AD7980菊花链模式
  • AD8002_容性负载
  • AD8045_焊盘连接
  • AD815大电流差动驱动器的特点与应用
  • AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
  • AD8302的小信号包络带宽
  • AD8332_过载
  • ad8333_同步问题
  • AD8336_AN934带宽变化
  • AD8336_EVB接头
  • AD8336_采用5V单电源供电
  • AD8339_LO抑制
  • AD8340相位控制
  • AD8343 S参数
  • AD8370 S参数
  • AD8400_8引脚电压不正确
  • AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
  • AD8553_双电源应用
  • AD8597_spice模型
  • AD8602_输出级
  • AD8677_Spice模型
  • AD9523-1_仅使用PLL2
  • AD9551_基准输入规格
  • AD9838_相位噪声
  • AD9880AD9398_HDCP加密软件
  • AD9880_SA0引脚
  • AD9882_HDCP检测
  • AD9910_相位噪声2
  • AD9910_相位截断位
  • AD9981与AD80105Z的区别
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
  • ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
  • ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
  • ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
  • ADL5375的输出功率
  • ADMP401的输出范围
  • ADV7171评估板
  • ADV7180_新特性
  • ADV734X电源时序问题
  • AMP03:  高速差分放大器
  • CMOS运算放大器原理设计应用
  • +MAX1452AAE+: FAQ
  • +MAX1452ATG+: FAQ
  • +MAX1452EVKIT-NS: FAQ
  • +MAX1454: FAQ
  • +MAX15500: FAQ
  • +MAX19005CCS+: FAQ
  • +MAX2066ETL+: FAQ
  • +MAX2616: FAQ
  • +MAX2640AUT+: FAQ
  • +MAX2679ENS+: FAQ
  • +MAX2692EVKIT#: FAQ
  • +MAX3658AETA+: FAQ
  • +MAX3806: FAQ
  • +MAX38643AELT+T: FAQ
  • +MAX40007: FAQ
  • +MAX40201FAUA+: FAQ
  • +MAX4063: FAQ
  • +MAX4063ETE+: FAQ
  • +MAX40658: FAQ
  • +MAX4070ATA+: FAQ
  • +MAX4080FASA+: FAQ
  • +MAX4080SASA+: FAQ
  • +MAX4081TASA+T: FAQ
  • +MAX41460GUB+: FAQ
  • +MAX4194: FAQ
  • +MAX4206: FAQ
  • +MAX4223ESA+: FAQ
  • +MAX4376: FAQ
  • +MAX44009EDT+T: FAQ
  • +MAX44251: FAQ
  • MAX44284: FAQ
  • +MAX44284EAUT+: FAQ
  • +MAX4940: FAQ
  • +MAX951: FAQ
  • MAX9611: FAQ
  • +MAX9611EUB+: FAQ
  • +MAX9634TERS+T: FAQ
  • +MAX9918ASA/V+: FAQ
  • +MAX9919NASA+: FAQ
  • MAX9920: FAQ
  • +MAX9920ASA/V+T: FAQ
  • +MAX9922: FAQ
  • +MAX9923TEUB+T: FAQ
  • +MAX9979CXG+C35: FAQ
  • MAX9979KCTK+: FAQ
  • +MAX9979KCTK+TD: FAQ
  • OP放大电路设计.pdf
  • RMS to DC转换器AD8436测试报告
  • sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
  • SNR测试
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
  • [征文原创]AD9739使用的经验分享1
  • 【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
  • 以8KHz和16KHz采样速率工作
  • 仪表放大器应用工程师指南.pdf
  • 关于AD7655的REF
  • 关于旁路电容的深度对话
  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
  • 分享---最爱ADI放大器之AD524
  • 在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
  • 基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
  • 差动放大器和电流检测放大器
  • 常见设计问答之——仪表放大器
  • 应用DAC静音与DAC输出静音的区别
  • 应用工程师问答:电流反馈型放大器
  • 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
  • 微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
  • 微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
  • 技术分享——高温与电路设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
  • 放大器的输入范围
  • 数字电位计_带宽
  • 最爱ADI放大器---AD603A
  • 最爱ADI放大器--AD8551
  • 最爱ADI放大器-ADA4692-2
  • 最爱ADI放大器之- AD712
  • 最爱ADI放大器之-AD8045
  • 最爱ADI放大器之AD-U1
  • 最爱ADI放大器之AD215
  • 最爱ADI放大器之AD623
  • 最爱ADI运放之AD8571
  • 最爱放大器之-AD8138
  • 最爱放大器之ADL5562
  • 申请到的AD样片
  • 申请到的AD样片2
  • 电子工程师最在意的那些事
  • 简明集成运算放大器应用手册
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
  • 视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 资料共享:《怎样使用运算放大器》
  • 资料分享:仪表放大器用户指南
  • 资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
  • 资源转发---仪表放大器设计指南
  • 资源转发---仪表放大器输入RFI保护
  • 资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
  • 资源转发---将运算放大器用作比较器
  • 资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
  • 资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
  • 资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
  • 资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
  • 运算放大器使用指南(PPT讲义)
  • 运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
  • 运算放大器的好坏判别方法 (转)
  • 运算放大器的工作原理(zt)
  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护
  • 选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
  • 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
  • 非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
  • 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
  • 高性能模拟前端中的运算放大器设计

最爱ADI放大器之AD215

最爱ADI放大器之AD215 by 1901818846@qq.com

AD215是一款速度高达 120kHz的高速隔离放大器,其在强干扰的工业环境下的应用非常广泛,比如电机控制和多路高速数据采集系统。

1. AD215的内部结构与工作原理

AD215是美国AD公司出品的模拟信号输入输出隔离放大器,是技术先进,功能完整的隔离放大器,大多数的模拟信号经 AD215隔离后的动态性能
和频带宽度均不受影响。AD215的速度和准确度可满足几乎所有的测量场合的速度和频带的应用要求,它的额定功率带宽为120kHz,满量程线性误差为0.005%,隔离电压有效值为1500V,适用于高速模拟信号采集系统。AD215具有以下特点:
○设计巧妙,使用方便。
○输入电路与输出电路之间用电流隔离。
○采用430kHz载频调幅技术实现DC-120kHz模拟信号的精密变压器耦合。
○内部含有浮动电源,电流为10mA,±15VDC-DC电源变换器,从而节省了设备隔离输入端信号调理器件或远程传感器所需要的DC/DC电源变换器。

另外,AD215内部还含有一个备用的远程输入放大器(用户外接反馈电阻,增益可选1~10),一个±10V输出范围的缓冲器,以及一个输出电压失调调整端。为了进一步降低输出噪声,AD215还带有一个150kHz贝塞尔低通滤波器。AD215 的内部结构如下图所示。

引脚及引脚定义如下图。


2.AD215的应用与电路设计

笔者曾经把AD215用于交流应变测量系统,取得了很好地效果。在振动测量中,人们更关心的是信号的交流分量,而不是直流分量。由于AD215的频带很宽因而很适合这类高速信号的测量。在这类交流传感器测量系统中,主要要考虑的指标是带宽,压摆率和谐波失真。为提高系统抗干扰性能,自然需要进行隔离。下图所示就是采用隔离放大器 AD215。采用了两片灵敏度为 3mV/V的应变片和一个输出±1.2V的激励基准源,使总的灵敏度达到±6.6mV,经 454 倍放大后信号电压可达±3.3V。应变片使较低的激励信号前端电路都可由AD215的隔离电源来供电。应变桥路仅消耗3.5mA的电流,这样可为AD648和 AD744提供充足的电源,双运放AD648耗电为0.4mA,高速运放AD744耗电4mA(静态电流)

AD215的输出部分有输出失调调整电路,可以外接电位器调整电路的输出零点偏移。在需要对AD215的增益和失调进行调整时,应遵循如下几
点:
(1)增益的调整应在输入放大器的增益设置网络内进行。
(2)为保证增益的稳定性,增益调节电位器应紧靠输入放大器,并采用小阻值的电位器。调节范围也应尽可能地小,因为放大器的分辨率和稳定性都取决于所使用的电位器的性能。
(3)有必要时可在输出端进行调节。由于在调整过程中,输入端有可能存在很高的共模电压,对使用者造成危害。

(4)通常先进行输入失调的调整,后进行增益调整 。
(5)所有的调整应在AD215预热10分钟后进行。AD215输出失调调整电路如下。


3. AD215的主要性能指标

AD215的主要性能如下:

动态性能:AD215在±10V信号范围内,额定功率带宽典型值为120kHz,转换速率典型值为120kHz,0.1%的建立时间为9μs。

准确度 :AD215的线性误差典型值为±0.005%,FSR(满量程),在1kHz条件下谐波失真为-80dB,输入噪声20nV/(Hz)1/2 ,相位延迟2.2μs。确保完整的隔离,无损信号的完整性。
隔离性能:AD215可以提供最大1500Vrms的共模隔离电压,可做到100%检查合格。它具有4.5pF的共模电容(包括内部DC/DC电源变换器
隔离的共模电容),典型共模抑制105dB(60Hz时),
最大电容漏电流2.0μA(在 240Vrms,60Hz的条件下)。

温度范围:AD215 在扩展的工业温度范围内(-40~85℃)的额定性能符合要求。
高速信号响应:AD215对阶跃信号有很好的响应能力。它在达到快速转换速率和建立时间的情况下,没有过冲。迄今为止还没有其它的模拟信号隔离放大器能在全部输入信号电压范围内达到如此高的信号响应。

使用便捷: AD215的直流性能及动态性能使其允许多路模拟输入通道经过多路转换器后以高的切换速率进入一个AD215。