最爱ADI放大器--AD8551 by zhangxuzhang2009@126.com
实验室里有很多ADI的放大器,在设计纯硬件电路的时候,搭建一些实验电路是十分平常的事儿,使用的集成运放都是ADI的,我自己在选型的时候也会经常登录ADI的网站作为参考。使用最多的是AD8551,最近一次使用是今年的电子设计大赛中制作的微弱信号幅值检测仪中使用了ADI的集成运放。
在最近设计的微弱信号幅值检测仪中,需要设计一个带宽较窄的带通滤波器,实验了许多拓扑后发现使用这个结构可以在少使用集成运放的同时保证中心频率1000,左右截止频率为900和1100的苛刻要求。
这里使用的集成运放就是ADI的运放。这个方案十分实用,他不是先低通再高通的那种设计,整体就是一个带通,避免了分开设计的各种弊端,在这里分享给大家。