文档 常见设计问答之——仪表放大器
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
  • AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
  • AD5420_引脚5连接
  • ad5421_两个器件共享一个SPI
  • AD5446_SFDR
  • AD652_SVFC输出频率
  • AD698_多芯片同步
  • AD711_PDIP封装引脚8连接
  • AD7190_2倍增益和4倍增益设置
  • AD7190_AINCOM范围
  • ad7190_内部时钟上电时间
  • AD7192输入范围
  • AD7323的输出码
  • AD736ARZ结温
  • AD7606的关断和待机模式
  • AD7606的输入悬空
  • AD7656与AD7656-1的区别
  • AD7656的电源和去耦电容要求
  • AD7656的范围问题
  • AD7690的SNR
  • AD7712_电源
  • AD7730_校准系数
  • AD7745_无输入保护电路
  • AD7746_输入阻抗
  • AD7764的差分放大器
  • AD7790_SPI尖峰
  • AD7793_校准公式
  • AD7980菊花链模式
  • AD8002_容性负载
  • AD8045_焊盘连接
  • AD815大电流差动驱动器的特点与应用
  • AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
  • AD8302的小信号包络带宽
  • AD8332_过载
  • ad8333_同步问题
  • AD8336_AN934带宽变化
  • AD8336_EVB接头
  • AD8336_采用5V单电源供电
  • AD8339_LO抑制
  • AD8340相位控制
  • AD8343 S参数
  • AD8370 S参数
  • AD8400_8引脚电压不正确
  • AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
  • AD8553_双电源应用
  • AD8597_spice模型
  • AD8602_输出级
  • AD8677_Spice模型
  • AD9523-1_仅使用PLL2
  • AD9551_基准输入规格
  • AD9838_相位噪声
  • AD9880AD9398_HDCP加密软件
  • AD9880_SA0引脚
  • AD9882_HDCP检测
  • AD9910_相位噪声2
  • AD9910_相位截断位
  • AD9981与AD80105Z的区别
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
  • ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
  • ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
  • ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
  • ADL5375的输出功率
  • ADMP401的输出范围
  • ADV7171评估板
  • ADV7180_新特性
  • ADV734X电源时序问题
  • AMP03:  高速差分放大器
  • CMOS运算放大器原理设计应用
  • +MAX1452AAE+: FAQ
  • +MAX1452ATG+: FAQ
  • +MAX1452EVKIT-NS: FAQ
  • +MAX1454: FAQ
  • +MAX15500: FAQ
  • +MAX19005CCS+: FAQ
  • +MAX2066ETL+: FAQ
  • +MAX2616: FAQ
  • +MAX2640AUT+: FAQ
  • +MAX2679ENS+: FAQ
  • +MAX2692EVKIT#: FAQ
  • +MAX3658AETA+: FAQ
  • +MAX3806: FAQ
  • +MAX38643AELT+T: FAQ
  • +MAX40007: FAQ
  • +MAX40201FAUA+: FAQ
  • +MAX4063: FAQ
  • +MAX4063ETE+: FAQ
  • +MAX40658: FAQ
  • +MAX4070ATA+: FAQ
  • +MAX4080FASA+: FAQ
  • +MAX4080SASA+: FAQ
  • +MAX4081TASA+T: FAQ
  • +MAX41460GUB+: FAQ
  • +MAX4194: FAQ
  • +MAX4206: FAQ
  • +MAX4223ESA+: FAQ
  • +MAX4376: FAQ
  • +MAX44009EDT+T: FAQ
  • +MAX44251: FAQ
  • MAX44284: FAQ
  • +MAX44284EAUT+: FAQ
  • +MAX4940: FAQ
  • +MAX951: FAQ
  • MAX9611: FAQ
  • +MAX9611EUB+: FAQ
  • +MAX9634TERS+T: FAQ
  • +MAX9918ASA/V+: FAQ
  • +MAX9919NASA+: FAQ
  • MAX9920: FAQ
  • +MAX9920ASA/V+T: FAQ
  • +MAX9922: FAQ
  • +MAX9923TEUB+T: FAQ
  • +MAX9979CXG+C35: FAQ
  • MAX9979KCTK+: FAQ
  • +MAX9979KCTK+TD: FAQ
  • OP放大电路设计.pdf
  • RMS to DC转换器AD8436测试报告
  • sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
  • SNR测试
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
  • [征文原创]AD9739使用的经验分享1
  • 【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
  • 以8KHz和16KHz采样速率工作
  • 仪表放大器应用工程师指南.pdf
  • 关于AD7655的REF
  • 关于旁路电容的深度对话
  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
  • 分享---最爱ADI放大器之AD524
  • 在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
  • 基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
  • 差动放大器和电流检测放大器
  • 常见设计问答之——仪表放大器
  • 应用DAC静音与DAC输出静音的区别
  • 应用工程师问答:电流反馈型放大器
  • 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
  • 微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
  • 微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
  • 技术分享——高温与电路设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
  • 放大器的输入范围
  • 数字电位计_带宽
  • 最爱ADI放大器---AD603A
  • 最爱ADI放大器--AD8551
  • 最爱ADI放大器-ADA4692-2
  • 最爱ADI放大器之- AD712
  • 最爱ADI放大器之-AD8045
  • 最爱ADI放大器之AD-U1
  • 最爱ADI放大器之AD215
  • 最爱ADI放大器之AD623
  • 最爱ADI运放之AD8571
  • 最爱放大器之-AD8138
  • 最爱放大器之ADL5562
  • 申请到的AD样片
  • 申请到的AD样片2
  • 电子工程师最在意的那些事
  • 简明集成运算放大器应用手册
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
  • 视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 资料共享:《怎样使用运算放大器》
  • 资料分享:仪表放大器用户指南
  • 资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
  • 资源转发---仪表放大器设计指南
  • 资源转发---仪表放大器输入RFI保护
  • 资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
  • 资源转发---将运算放大器用作比较器
  • 资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
  • 资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
  • 资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
  • 资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
  • 运算放大器使用指南(PPT讲义)
  • 运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
  • 运算放大器的好坏判别方法 (转)
  • 运算放大器的工作原理(zt)
  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护
  • 选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
  • 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
  • 非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
  • 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
  • 高性能模拟前端中的运算放大器设计

常见设计问答之——仪表放大器

常见设计问答之——仪表放大器 by ADI_Amy

仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。

ADI公司为每一种应用和市场提供种类齐全的精密、低噪声、低功耗和高共模抑制比(CMRR)的仪表放大器,同时也提供了不少技术资料。这里分享一篇针对仪表放大器而提出的一些常见问答,希望对大家在今后的设计中有所帮助哦!

仪表放大器有什么作用? 

仪表放大器用来测量噪声环境中的弱  信号。由于噪声通常是共模的,而信  号应该是差分的,所以仪表放大器利  用其共模抑制(CMR)特性将有用信号  与噪声区分开。 

在仪表放大器应用中的信号源通  常具有几千欧姆(kΩ)甚至更大的输  出阻抗,因此仪表放大器应该具有非  常高的输入阻抗(通常能够达到数吉欧  姆)。仪表放大器的工作频率一般从直  流(DC)到大约1MHz之间。当频率超  过1MHz时,输入电容问题比输入电  阻更重要。通常使用差分放大器处理  高速应用,这样虽然提高了速度,但  却降低了输入阻抗。 

仪表放大器有那些主要技术指标? 

设计仪表放大器的工程师需要考虑的  主要性能指标包括:电源电流、-3dB  带宽、共模抑制比(CMRR)、输入失调电压和失调电压随温度的漂移以及  输入端的噪声和输入偏置电流。 

仪表放大器的内部原理如何?

大多数的仪表放大器是由三个运算放大器构成。 

这些运算放大器可分为两级:两  个运算放大器用作前置放大器,其后  跟随一个差分放大器(如图1a所示)。  前置放大器提供高输入阻抗、低噪  声和增益级。差分放大器抑制共模噪  声,并能提供必要的额外增益。

图1:大多数仪表放大器使用三个运算放大器构成。其中一个放大器用作差分放大器,另两个运算放大器用作缓  冲放大器(a);用两只运算放大器构成的仪表放大器由于结构简化而牺牲性能(b)。

 

仪表放大器仅有三个运算放大器是不  是仪表放大器的唯一架构? 

其实不是,另一种仪表放大器架构是  采用两个运算放大器,它可节省元件  数量,但却存在两个缺点(见图1b):  1. 非对称的体系结构降低了CMRR,  尤其是在高频情况下;2. 仅用一级放  大使其增益受到限制。由于输出级的  误差影响到输入级,从而导致折合到  输入端的噪声和失调误差变大。

如何防止仪表放大器的输入端过压? 

设计工程师需要外部限流电阻器防止  太大的驱动电流在内部ESD箝位二极  管产生过压。限流电阻器的阻值取决  于仪表放大器的噪声水平、电源电压  和所需的过压保护。仪表放大器的使  用说明中给出了推荐值。 

由于限流电阻器增加了噪声,所  以另一种方法是使用外部大电流箝位  二极管,以大幅度减小阻值。不幸的  是,大多数普通二极管都具有很高的  泄漏电流,会在仪表放大器输出端产  生很大的失调误差;由于这种漏电流  与温度呈指数关系增加,所以设计工  程师在高阻抗信号源应用中不应使用  普通二极管。

什么是RFI滤波?它是如何工作的? 

传感器和仪表放大器之间很长的线路  会受到射频干扰(RFI)。仪表放大器  对RF整流之后会表现为DC输出失调  误差。图2显示的是一种在RF干扰到  达仪表放大器之前滤除RF干扰的解决  方案。元件R1a和C1a构成同相输入  端的低通滤波器,同样,元件R1b和  C1b构成反相输入端的低通滤波器。 

重要的是上述两个低通滤波器  的截止频率应该很好地匹配,否则会  将共模信号转换成差分信号。C2至  少是C1的10倍,高频时由于两输入  端“短路”,这个要求有点放宽。尽  管如此,C1a和C1b匹配仍然至关重  要。它们应该选用±5%的C0G薄膜  电容器。以上两种滤波器的差分带宽  为[1/2πR(2×C2+C1)],其共模带  宽为[1/(2πR1C1)]。

图2:RFI滤波器有助于处理RF干扰。

 

在购买单片仪表放大器和用分立放大器构建仪表放大器之间如何平衡? 

使用分立的运算放大器构建一个仪表  放大器最主要的理由可能是您没有找  到您所需要的现成仪表放大器。现  在,由各个不同制造商提供的运算放  大器已有5,000多种,其中仪表放大  器大约有100种。 

如果您能找到满足您性能要求的  单片仪表放大器,那么您会认识到选  用现成的单片仪表放大器而不用自己  构建是合理的。这样,您不会浪费开  发时间,而且单片仪表放大器也能够  节省尺寸。 

另外,单片仪表放大器的CMRR  更高,而且利用片内的许多电阻器,  其内部寄生效应会比分立解决方案减  小很多。其它优点包括任何电流额定  值条件下的噪声和带宽指标在单片设  计中通常都会更好。


RE: 常见设计问答之——仪表放大器 by ADI_Amy:

本篇文章完整PDF下载请点击 http://www.analog.com/static/imported-files/zh/faqs/FAQ0709.pdf