文档 技术分享——高温与电路设计
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
  • AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
  • AD5420_引脚5连接
  • ad5421_两个器件共享一个SPI
  • AD5446_SFDR
  • AD652_SVFC输出频率
  • AD698_多芯片同步
  • AD711_PDIP封装引脚8连接
  • AD7190_2倍增益和4倍增益设置
  • AD7190_AINCOM范围
  • ad7190_内部时钟上电时间
  • AD7192输入范围
  • AD7323的输出码
  • AD736ARZ结温
  • AD7606的关断和待机模式
  • AD7606的输入悬空
  • AD7656与AD7656-1的区别
  • AD7656的电源和去耦电容要求
  • AD7656的范围问题
  • AD7690的SNR
  • AD7712_电源
  • AD7730_校准系数
  • AD7745_无输入保护电路
  • AD7746_输入阻抗
  • AD7764的差分放大器
  • AD7790_SPI尖峰
  • AD7793_校准公式
  • AD7980菊花链模式
  • AD8002_容性负载
  • AD8045_焊盘连接
  • AD815大电流差动驱动器的特点与应用
  • AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
  • AD8302的小信号包络带宽
  • AD8332_过载
  • ad8333_同步问题
  • AD8336_AN934带宽变化
  • AD8336_EVB接头
  • AD8336_采用5V单电源供电
  • AD8339_LO抑制
  • AD8340相位控制
  • AD8343 S参数
  • AD8370 S参数
  • AD8400_8引脚电压不正确
  • AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
  • AD8553_双电源应用
  • AD8597_spice模型
  • AD8602_输出级
  • AD8677_Spice模型
  • AD9523-1_仅使用PLL2
  • AD9551_基准输入规格
  • AD9838_相位噪声
  • AD9880AD9398_HDCP加密软件
  • AD9880_SA0引脚
  • AD9882_HDCP检测
  • AD9910_相位噪声2
  • AD9910_相位截断位
  • AD9981与AD80105Z的区别
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
  • ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
  • ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
  • ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
  • ADL5375的输出功率
  • ADMP401的输出范围
  • ADV7171评估板
  • ADV7180_新特性
  • ADV734X电源时序问题
  • AMP03:  高速差分放大器
  • CMOS运算放大器原理设计应用
  • +MAX1452AAE+: FAQ
  • +MAX1452ATG+: FAQ
  • +MAX1452EVKIT-NS: FAQ
  • +MAX1454: FAQ
  • +MAX15500: FAQ
  • +MAX19005CCS+: FAQ
  • +MAX2066ETL+: FAQ
  • +MAX2616: FAQ
  • +MAX2640AUT+: FAQ
  • +MAX2679ENS+: FAQ
  • +MAX2692EVKIT#: FAQ
  • +MAX3658AETA+: FAQ
  • +MAX3806: FAQ
  • +MAX38643AELT+T: FAQ
  • +MAX40007: FAQ
  • +MAX40201FAUA+: FAQ
  • +MAX4063: FAQ
  • +MAX4063ETE+: FAQ
  • +MAX40658: FAQ
  • +MAX4070ATA+: FAQ
  • +MAX4080FASA+: FAQ
  • +MAX4080SASA+: FAQ
  • +MAX4081TASA+T: FAQ
  • +MAX41460GUB+: FAQ
  • +MAX4194: FAQ
  • +MAX4206: FAQ
  • +MAX4223ESA+: FAQ
  • +MAX4376: FAQ
  • +MAX44009EDT+T: FAQ
  • +MAX44251: FAQ
  • MAX44284: FAQ
  • +MAX44284EAUT+: FAQ
  • +MAX4940: FAQ
  • +MAX951: FAQ
  • MAX9611: FAQ
  • +MAX9611EUB+: FAQ
  • +MAX9634TERS+T: FAQ
  • +MAX9918ASA/V+: FAQ
  • +MAX9919NASA+: FAQ
  • MAX9920: FAQ
  • +MAX9920ASA/V+T: FAQ
  • +MAX9922: FAQ
  • +MAX9923TEUB+T: FAQ
  • +MAX9979CXG+C35: FAQ
  • MAX9979KCTK+: FAQ
  • +MAX9979KCTK+TD: FAQ
  • OP放大电路设计.pdf
  • RMS to DC转换器AD8436测试报告
  • sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
  • SNR测试
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
  • [征文原创]AD9739使用的经验分享1
  • 【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
  • 以8KHz和16KHz采样速率工作
  • 仪表放大器应用工程师指南.pdf
  • 关于AD7655的REF
  • 关于旁路电容的深度对话
  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
  • 分享---最爱ADI放大器之AD524
  • 在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
  • 基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
  • 差动放大器和电流检测放大器
  • 常见设计问答之——仪表放大器
  • 应用DAC静音与DAC输出静音的区别
  • 应用工程师问答:电流反馈型放大器
  • 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
  • 微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
  • 微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
  • 技术分享——高温与电路设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
  • 放大器的输入范围
  • 数字电位计_带宽
  • 最爱ADI放大器---AD603A
  • 最爱ADI放大器--AD8551
  • 最爱ADI放大器-ADA4692-2
  • 最爱ADI放大器之- AD712
  • 最爱ADI放大器之-AD8045
  • 最爱ADI放大器之AD-U1
  • 最爱ADI放大器之AD215
  • 最爱ADI放大器之AD623
  • 最爱ADI运放之AD8571
  • 最爱放大器之-AD8138
  • 最爱放大器之ADL5562
  • 申请到的AD样片
  • 申请到的AD样片2
  • 电子工程师最在意的那些事
  • 简明集成运算放大器应用手册
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
  • 视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 资料共享:《怎样使用运算放大器》
  • 资料分享:仪表放大器用户指南
  • 资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
  • 资源转发---仪表放大器设计指南
  • 资源转发---仪表放大器输入RFI保护
  • 资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
  • 资源转发---将运算放大器用作比较器
  • 资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
  • 资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
  • 资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
  • 资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
  • 运算放大器使用指南(PPT讲义)
  • 运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
  • 运算放大器的好坏判别方法 (转)
  • 运算放大器的工作原理(zt)
  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护
  • 选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
  • 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
  • 非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
  • 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
  • 高性能模拟前端中的运算放大器设计

技术分享——高温与电路设计

技术分享——高温与电路设计 by ADIForum

时下正值盛夏,灼热的太阳、高温酷暑对大家的身心是一种煎熬。对于电子产品设计工程师的我们而言,还将面临另外一种考验——电子产品的高温环境可靠性考验。很多高温应用环境,不恰当的电路设计甚至可能是灾难性的。关于高温与电路设计的话题,欢迎大家一起探讨、分享哦。你希望了解哪些话题?你最关注什么高温设计方案?本贴将陆续分享相关话题和资料!

其实,对于几乎所有电路来说,人们日常感受到的高温都是电路“正常工作温度范围”, 许多行业都需要电子器件能够在恶劣环境(包括极端高温)下可靠运,比如一些应用要求信号处理解决方案能在125°C以上的高温环境中正常工作。

这些高温电路设计才真正是工程师的梦魇。不过,只要熟悉高温电路产品和技术,高温也可以冷静以对。这里,我们将陆续为大家带来一些关于高温电路设计、散热设计的一些知识、ADI产品和技术分享、相关资料下载……


RE: 技术分享——高温与电路设计 by ADIForum:

那些典型的高温应用环境:

最古老以及目前最大的高温电子设备(>150°C)应用领域是地下石油和天然气行业。在该应用中,工作温度和地下井深成函数关系。全球地热梯度一般为25°C/km深度,某些地区更大。

过去,钻探作业最高在150°C至175°C的温度范围内进行,然而,由于地下易钻探自然资源储备的减少和技术进步,行业的钻探深度开始加深,些恶劣的地下井温度超过200°C,压力超过25 kpsi。

安装在飞机发动机上的控制系统

航空电子等其他应用对高温电子器件的需求也日渐增多,发动机附近的环境温度范围极宽(–55°C至+200°C),对相关的电路系统稳定性要求极高。

汽车业已经从纯机械和液压系统向机电一体化系统转变,这对电路系统设计带来挑战。夏天开过车的朋友都很清楚,汽车引擎盖下面的温度是多么的高,离热源更近的定位传感器、信号调理,以及控制电子设备要安全稳定的运行,其耐高环境温度的性能多么重要。

日常的高温环境下工作的电路,相信您身边一定还有很多,能举例分享下吗?