文档 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)
  • AD1836A是否可以在32KHz或44.1KHz采样速率下工作?
  • AD5420_引脚5连接
  • ad5421_两个器件共享一个SPI
  • AD5446_SFDR
  • AD652_SVFC输出频率
  • AD698_多芯片同步
  • AD711_PDIP封装引脚8连接
  • AD7190_2倍增益和4倍增益设置
  • AD7190_AINCOM范围
  • ad7190_内部时钟上电时间
  • AD7192输入范围
  • AD7323的输出码
  • AD736ARZ结温
  • AD7606的关断和待机模式
  • AD7606的输入悬空
  • AD7656与AD7656-1的区别
  • AD7656的电源和去耦电容要求
  • AD7656的范围问题
  • AD7690的SNR
  • AD7712_电源
  • AD7730_校准系数
  • AD7745_无输入保护电路
  • AD7746_输入阻抗
  • AD7764的差分放大器
  • AD7790_SPI尖峰
  • AD7793_校准公式
  • AD7980菊花链模式
  • AD8002_容性负载
  • AD8045_焊盘连接
  • AD815大电流差动驱动器的特点与应用
  • AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
  • AD8302的小信号包络带宽
  • AD8332_过载
  • ad8333_同步问题
  • AD8336_AN934带宽变化
  • AD8336_EVB接头
  • AD8336_采用5V单电源供电
  • AD8339_LO抑制
  • AD8340相位控制
  • AD8343 S参数
  • AD8370 S参数
  • AD8400_8引脚电压不正确
  • AD8422一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器
  • AD8553_双电源应用
  • AD8597_spice模型
  • AD8602_输出级
  • AD8677_Spice模型
  • AD9523-1_仅使用PLL2
  • AD9551_基准输入规格
  • AD9838_相位噪声
  • AD9880AD9398_HDCP加密软件
  • AD9880_SA0引脚
  • AD9882_HDCP检测
  • AD9910_相位噪声2
  • AD9910_相位截断位
  • AD9981与AD80105Z的区别
  • ADIS16220:可编程数字振动传感器(中文版PDF)
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声
  • ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动
  • ADI年度贺岁片——ADA4665-2放大器的应用
  • ADI电路笔记CN0066的翻译 AD7793中文资料
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效
  • ADL5375的输出功率
  • ADMP401的输出范围
  • ADV7171评估板
  • ADV7180_新特性
  • ADV734X电源时序问题
  • AMP03:  高速差分放大器
  • CMOS运算放大器原理设计应用
  • +MAX1452AAE+: FAQ
  • +MAX1452ATG+: FAQ
  • +MAX1452EVKIT-NS: FAQ
  • +MAX1454: FAQ
  • +MAX15500: FAQ
  • +MAX19005CCS+: FAQ
  • +MAX2066ETL+: FAQ
  • +MAX2616: FAQ
  • +MAX2640AUT+: FAQ
  • +MAX2679ENS+: FAQ
  • +MAX2692EVKIT#: FAQ
  • +MAX3658AETA+: FAQ
  • +MAX3806: FAQ
  • +MAX38643AELT+T: FAQ
  • +MAX40007: FAQ
  • +MAX40201FAUA+: FAQ
  • +MAX4063: FAQ
  • +MAX4063ETE+: FAQ
  • +MAX40658: FAQ
  • +MAX4070ATA+: FAQ
  • +MAX4080FASA+: FAQ
  • +MAX4080SASA+: FAQ
  • +MAX4081TASA+T: FAQ
  • +MAX41460GUB+: FAQ
  • +MAX4194: FAQ
  • +MAX4206: FAQ
  • +MAX4223ESA+: FAQ
  • +MAX4376: FAQ
  • +MAX44009EDT+T: FAQ
  • +MAX44251: FAQ
  • MAX44284: FAQ
  • +MAX44284EAUT+: FAQ
  • +MAX4940: FAQ
  • +MAX951: FAQ
  • MAX9611: FAQ
  • +MAX9611EUB+: FAQ
  • +MAX9634TERS+T: FAQ
  • +MAX9918ASA/V+: FAQ
  • +MAX9919NASA+: FAQ
  • MAX9920: FAQ
  • +MAX9920ASA/V+T: FAQ
  • +MAX9922: FAQ
  • +MAX9923TEUB+T: FAQ
  • +MAX9979CXG+C35: FAQ
  • MAX9979KCTK+: FAQ
  • +MAX9979KCTK+TD: FAQ
  • OP放大电路设计.pdf
  • RMS to DC转换器AD8436测试报告
  • sigmadeltaADC_SPI时序的最后读取位问题
  • SNR测试
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)
  • [征文原创]AD9739使用的经验分享1
  • 【CN0151】利用DAC、运算放大器和MOSFET构建可编程电流源
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)
  • 专家经验分享:宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
  • 以8KHz和16KHz采样速率工作
  • 仪表放大器应用工程师指南.pdf
  • 关于AD7655的REF
  • 关于旁路电容的深度对话
  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案
  • 分享---最爱ADI放大器之AD524
  • 在使用AD8031作为比例放大电路时发现输入为零输出会偏移300mv至700mv怎么办?
  • 基于AD9854可调频率、占空比的信号源(自己设计)附电路原理图
  • 差动放大器和电流检测放大器
  • 常见设计问答之——仪表放大器
  • 应用DAC静音与DAC输出静音的区别
  • 应用工程师问答:电流反馈型放大器
  • 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
  • 微信焦点(第1期):匆匆这一年——回顾ADI精彩2014
  • 微信焦点(第7期):从“中国好游客”说开去,心肺复苏及除颤仪知识大普及
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(三)——怎样才能满足模拟前端共模和差模的动态范围
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(二)——如何进行共模抑制测量
  • 技术分享——高温与电路设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 提取微弱小信号的锁相放大器 初步测试结果
  • 放大器的输入范围
  • 数字电位计_带宽
  • 最爱ADI放大器---AD603A
  • 最爱ADI放大器--AD8551
  • 最爱ADI放大器-ADA4692-2
  • 最爱ADI放大器之- AD712
  • 最爱ADI放大器之-AD8045
  • 最爱ADI放大器之AD-U1
  • 最爱ADI放大器之AD215
  • 最爱ADI放大器之AD623
  • 最爱ADI运放之AD8571
  • 最爱放大器之-AD8138
  • 最爱放大器之ADL5562
  • 申请到的AD样片
  • 申请到的AD样片2
  • 电子工程师最在意的那些事
  • 简明集成运算放大器应用手册
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点
  • 视频教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较
  • 资料共享:《怎样使用运算放大器》
  • 资料分享:仪表放大器用户指南
  • 资源转发---二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
  • 资源转发---仪表放大器设计指南
  • 资源转发---仪表放大器输入RFI保护
  • 资源转发---双通道通用精密运算放大器评估板
  • 资源转发---将运算放大器用作比较器
  • 资源转发---应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计
  • 资源转发---理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
  • 资源转发---电压反馈型运算放大器的增益和带宽
  • 资源转发---电流反馈运算放大器噪声考虑因素
  • 运算放大器使用指南(PPT讲义)
  • 运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
  • 运算放大器的好坏判别方法 (转)
  • 运算放大器的工作原理(zt)
  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护
  • 选择分立晶体管时无需过于斤斤计较,那么模拟IC呢?
  • 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
  • 非常见问题解答:放大器,还是衰减器,或两者皆可?
  • 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器AD8422勇夺“年度最佳产品奖”,您造吗
  • 高性能模拟前端中的运算放大器设计

【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)

【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT) by 89723221@qq.com

时至今日,越来越多的东西被冠上“数字(digital)”的前缀:数字随身听(mp3),数码相机,数码相框……一直到数字化生活,那么在浩如烟海的数字设备出现之前我们采用的是什么技术呢?

首先来看看什么叫做“数码产品”,数码产品得名于内部使用数字电路进行信息的储存和处理。所谓“数字”是指仅仅采用有限个离散的状态来储存和表示信息,例如数字电路中常见的利用“0”和“1”来表示和储存数据,由于这两个状态的差别往往非常明显,因此在储存,传输和处理的过程当中不易损坏和失真。

相对的,如果采用连续的状态来表示,储存和处理信息的方式就被称为“模拟(analog)”。由于表示的是无数连续状态中的一个,那么任何一点点的干扰都会使模拟的信号发生失真 。用一个形象的比喻说数字和模拟技术的区别就是,数字技术像写书,每次抄写和复印都不会使书得内容发生变化;而模拟技术像绘画,就算是临摹的再好和原作也是有区别的,所以复制N次之后往往会大有不同。

然而自然届中绝大多是的信号和事件都是以模拟的形式存在的,比如人眼的7色彩虹是连续变化的,用再高倍数的望远镜也没法出其中的”像素“。而人类在开始使用绘画,摄影,留声机等技术来记录这些信息的时候也都是从模拟的方式开始的。

从很早开始人们就不再仅仅是被动地接收自然界得模拟信号,而开始主动的对这些信号进行处理了,其中放大器是运用得最为广泛,也是最早的方式之一。我们每天都会开关水龙头,这个动作就可以看做是一个典型的模拟信号放大系统——我们用很小的力控制水龙头的位置却可以得到流量可变的,压力很大的水流。

When people entered the electrical age, they began to explore the amplification of electrical signals. In 1880, Edison added a third electrode in addition to the two electrodes of the ordinary bulb in the experiment of bulb research, and added some foils. He was surprised to find that the foil was positive when the third pole was positive. No reaction, but the foil has a churning motion when the battery is negative. His inadvertent discovery is actually the prototype of a vacuum electronic diode.

In 1904, John Fleming invented the vacuum diode based on the principle of the Edison effect, and in 1907 Lee DeFrest invented the first vacuum transistor, and the world entered the electronic age. After that, in 1947, semiconductor technology-based bipolar transistors were invented by Bell Labs's John Bardington, Walter Braden, and William Shockley. Electronic technology entered a golden age of leaps and bounds. The more you enter into people's lives.

The essence of an analog amplifier is to use a signal of smaller amplitude or power to control a signal of greater amplitude or power. For example, electric guitars, everyone knows that many electric guitars do not have a resonance chamber. The actual sound produced by hand plucking strings is actually very small, but the electronic amplification device used can generate the sound that the entire stadium is boiling. A magnet is placed under the strings of the electric guitar. When the metal strings vibrate, the magnetic induction lines of the magnets are cut to generate a weak voltage, and these voltages are used as inputs of the amplifier to control the electric signals of the higher power to drive the speakers. Produces a loud sound. The power amplifiers that originally used tubes have at least a suitcase size, and the semiconductor technology power amplifiers currently used in cell phones are only a few square millimeters.

Although more and more signal processing in life, storage uses digital technology, but the simulation technology is still used in our observation of the world's entrance hospital biochemical equipment, optical sensors in the camera, accelerometers and gyroscopes in mobile phones, etc. They are all state of the art analog technology.

In the era of digital survival, we still cannot do without traditional analog technology, because the real world is always "simulated."