如下图所示,当输入信号变化(10-20mV)时,放大倍数会从100大概变到106,该如何解决?@
请问输入信号频率是多少,输入共模电压是多少?FB和两个电阻中间连接点有接在一起吗?
感谢您的回复。
输入信号为直流,输入共模电压为1.4V,差模为20mV,芯片采用3.3V供电,FB和两个电阻中间连接点确认接在一起了。
发件人: adi_susan
发送时间: 2018年6月28日 17:09
收件人: 小军 吉
主题: Re: AD8420在采用电流反馈时。放大倍数会随着输入信号的变化而变化 -
<https://ezchina.analog.com/?et=watches.email.thread> 中文技术支持
Re: AD8420在采用电流反馈时。放大倍数会随着输入信号的变化而变化
created by adi_susan <FormerMember> in 放大器专区 - <https://ezchina.analog.com/message/56444?commentID=56444#comment-56444> 查看全部讨论
按照你的条件用下面的在线工具仿真,发现有问题。
Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices