如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
上图的测试波形是没有输入信号的情况,当把输入或者输出短接、短接到地,同样还是有图示波形,只是幅度有些变化;
正常信号输入端是通过SMA同轴电缆输入到板子,经过滤波等输入到此放大器,此测试结果并没有焊接其他部分电路;
芯片一部分是在‘贸泽’买的,还有一部分是代理给申请的样片,都存在这种现象。目前没有找到原因。
示波器探头是容行性的, 直接用运放测试可能修改了运放的开环特性曲线. 建议: 可以输出端接一个小电阻,然后再测试一下?
测试波形不是用示波器探头测试的,使用的是50欧姆BNC同轴电缆直接焊接测试。能否针对相应问题向原厂提问?或者能否将原厂评估板的测试数据发出来给看下?目前所能想到的测试方法都已经测试过了,不是测试方面的问题,能否针对内部原理展开讨论?
现在怀疑是内部的400mv的REF参考导致,因为输出端震荡Vpp就是400mv左右值,但是输入端震荡无法解释。