AD8273 Datasheet 数据有错?

AD8273 Datasheet 第四页,ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS  中 Voltage at Any Input Pin这个参数是40V,而其他同系列的都是-Vs+40V,AD8273的这个数据是不是错的?如果不是错的,那么与Figure 9的区域存在矛盾,两个中里面应该有一个是错误的

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Apr 12, 2018 10:48 AM

    1. Figure 9的区域是芯片正常工作时的输入范围。“ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS”的输入范围是芯片不会出现损坏的输入信号范围。两者是不同的。

    2. AD8273的“ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS”确实感觉有问题。我帮你确认一下。