运放正负12伏供电,运放输出端连接mosfet的G极。mosfet的D连接500v直流高压,mosfet的S极连接一个20欧姆电阻到地,20欧姆电阻连接运放反馈端,我想把运放个mosfet进行隔离,求方案。求器件。整个原理其实就是运放控制mosfet实现电流源。
运放正负12伏供电,运放输出端连接mosfet的G极。mosfet的D连接500v直流高压,mosfet的S极连接一个20欧姆电阻到地,20欧姆电阻连接运放反馈端,我想把运放个mosfet进行隔离,求方案。求器件。整个原理其实就是运放控制mosfet实现电流源。
做恒流源,线性方式就不好隔离,可以试试线性光藕,电路较复杂,网上能找到电路图。
PWM方式容易隔离,如果PWM频率比较高,可以用高频脉冲变压器,能买到现成的,也可以找高频环形磁芯自制。变压器输出需要整形电路,网上能查到。
不过找到的图不一定合适你具体的应用,也许需要修改参数、修改电路什么的。
我最近查了一下,想要线性隔离确实很不好弄,如果做线性隔离,那么反馈信号也需要做线性隔离反馈回来。那样就更麻烦。至于您说的高频脉冲变压器我不了解,我进步查一下。谢谢了。我也想用前级是pwm信号,然后隔离,后级是pwm转成电压信号。不知道可不可行~~主要是pwm转模拟信号的线性度不知道好不好。
把MOSFET放到500V电压低端,既电阻一端接500V,一端接MOSFET的D端,S端接一个取样电阻(阻值很小,毫欧级)到GND,这样是不是就可以不用隔离了呢,这个方案是否可行