Post Go back to editing

请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

大家好,

我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。

灵敏度:0.8-1mv/A

激励 :10

Parents
  • 1)HBM传感器灵敏度0.8-1mv,激励电压为5V时。传感器的满量程信号4mv-5mv。AD7190采用5V基准电压,增益设置为128,模拟输入范围等于40mv。称重传感器的满量程相对于模拟输入范围是不是太宽了?所以我想降低Voltage Reference。

    2)AD7190的均方根噪声与分辨率都是在G=128时最好,如果采用您建议的外置两颗ADA4528-x,结合AD7190内部PGA,构成仪放,第一级ADA4528-x放大多少倍,如何考虑?谢谢

Reply
  • 1)HBM传感器灵敏度0.8-1mv,激励电压为5V时。传感器的满量程信号4mv-5mv。AD7190采用5V基准电压,增益设置为128,模拟输入范围等于40mv。称重传感器的满量程相对于模拟输入范围是不是太宽了?所以我想降低Voltage Reference。

    2)AD7190的均方根噪声与分辨率都是在G=128时最好,如果采用您建议的外置两颗ADA4528-x,结合AD7190内部PGA,构成仪放,第一级ADA4528-x放大多少倍,如何考虑?谢谢

Children
No Data