Post Go back to editing

请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

大家好,

我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。

灵敏度:0.8-1mv/A

激励 :10

Parents
  • 大家好,

    我的EVAL-AD7190到了,今天使用了一下,有些地方不是清楚,

    1、不是很明白他的作用? 是采集20个点转换一个数据吗?还是怎样?如何设置

    下面是试验截图,四线制200gHBM传感器,砝码10g,Voltage Reference和AVDD都是5V的

    2、

    如果我想用Voltage Reference为3.3V,但是AD7190的AVDD范围是4.75—5.25,是直接把3.3V接到REF+和REF-

    就可以吗?

Reply
  • 大家好,

    我的EVAL-AD7190到了,今天使用了一下,有些地方不是清楚,

    1、不是很明白他的作用? 是采集20个点转换一个数据吗?还是怎样?如何设置

    下面是试验截图,四线制200gHBM传感器,砝码10g,Voltage Reference和AVDD都是5V的

    2、

    如果我想用Voltage Reference为3.3V,但是AD7190的AVDD范围是4.75—5.25,是直接把3.3V接到REF+和REF-

    就可以吗?

Children
No Data