Post Go back to editing

请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

大家好,

我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。

灵敏度:0.8-1mv/A

激励 :10

  • 最近正在协助客户调试一款动态称原型样机,建议楼主先重点读下ADI的weigh scales页面资料

    电子秤 | 亚德诺半导体

    然后CN0216

    CN0216 参考电路 | 亚德诺半导体

    下述是我去年做的学习笔记,供参考。

    AD7192是一款高精度ADC,适用于高端电子秤。其它合适的ADC有AD7190 和 AD7191。AD7190与AD7192引脚兼容,但前者的均方根噪声略低。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程性能,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

      AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

      AD7798、 AD7781和AD7780均适用于低端电子秤。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。

     

    称重传感器差分SENSE线路与AD7192基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,不受电源激励电压的低频变化影响。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在连线电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有连线电阻引起的压降。

    由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此必须用低噪声稳压器产生供给AD7192和称重传感器的全部电源。

    除激励、接地和两个输出连接外,6线式称重传感器还有两个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯通电桥的高端和低端相连。因此,可精确测量该电桥上产生的电压。

  • 另,建议LZ将标题改为“请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

  • 看到标题改了,谢谢~

    上周建议了一做动态称的客户,评估AD8429这款低噪仪放,空了您看下还能用的起来。

    AD8429 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体

    低噪声LDO稳压器也很重要,可别用大路货的xx1117-x;还有电源及信号的退藕;layout布局布线。。。

    见AN-1186,“AD7192在电子秤应用中的辐射抗扰度性能”

    http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1186_cn.pdf

  • 仪放我推荐AD8228、AD8557、AD8221、AD8222等,ADC我推荐AD7175-2、AD7176-2、AD7177-2。我现在没用仪放,我是用的ADA4528-2仪放进行信号放大。

  • 大家好,

    现在ADC不太会选择,我现在使用的传感器是4线的,量程是300g,设备是一个动态称重的包装机,物体停留在称上的最长周期是750ms,通过PCL控制设备推袋,速度可调。通过触屏显示称重数值,显示精度是0.01g。我认为ADC的采的到0.001g,300g/0.001g=300000,24位的ADC可以满足。传感器的激励选择5V的。ADC的别的参数我就不是很明白了像转换速率,精度什么的。我看了几个ADC有的带PGA还有待的,我需要的ADC是单路的。谢谢。

  • 大家好,

    我买了一套AD7190的评估板,回来先试试。感觉精度不够,采用 5 V 基准电压,传感器的激励电压也是5v的话,称重传感器的满量程信号为 5mV。是不是ADC的输入范围太大了,影响精度?

    1、基准电压和传感器的激励电压能不能不是一个电压?

    2、AD7190增益最大128,感觉低,能不能前面再加一个仪放?

    3、称重传感器的满量程与ADC输入范围多少比较合适?

    谢谢。

  • 早说你买了EVAL-AD7190哇,呵呵~

    建议重点参考CN0216,用比例式,激励电压同时接入REFIN。ADC 24bit的,足够cover掉低激励电压降低所带来的Vout输出电压范围减小。

    外置两颗ADA4528-x,结合AD7190内部PGA,构成仪放。

    做好退藕,layout可以参考CN0216跟AN-1186。

    cn0216-00-1024.gif?w=900&thn=1

  • 大家好,

    我的EVAL-AD7190到了,今天使用了一下,有些地方不是清楚,

    1、不是很明白他的作用? 是采集20个点转换一个数据吗?还是怎样?如何设置

    下面是试验截图,四线制200gHBM传感器,砝码10g,Voltage Reference和AVDD都是5V的

    2、

    如果我想用Voltage Reference为3.3V,但是AD7190的AVDD范围是4.75—5.25,是直接把3.3V接到REF+和REF-

    就可以吗?

  • 1) Number Samples

    是指采集满这个数量,就从SDP板子里,把这帧数据读回,在上位机Labview界面里刷新显示。

    一般我的经验是放50,兼顾运行效率跟数据刷新效果。

    2)称应用,一般reference都是接loadcell激励电压。

    处于何种考虑,要单独用个外置参考3.3V?

  • 1)HBM传感器灵敏度0.8-1mv,激励电压为5V时。传感器的满量程信号4mv-5mv。AD7190采用5V基准电压,增益设置为128,模拟输入范围等于40mv。称重传感器的满量程相对于模拟输入范围是不是太宽了?所以我想降低Voltage Reference。

    2)AD7190的均方根噪声与分辨率都是在G=128时最好,如果采用您建议的外置两颗ADA4528-x,结合AD7190内部PGA,构成仪放,第一级ADA4528-x放大多少倍,如何考虑?谢谢