AD8622做电压跟随器无法正常工作,新手上路

AD8622用做最简单的电压跟随器,输入接地时,输出却有12V左右,同时芯片发热非常严重,可以烧水了……买的这一批货里有几片能正常工作,其余全部异常,我确认电源没有接反。

电压跟随器有什么特别的设计技巧吗?

最简单的电压跟随器如果输入悬空会导致芯片烧坏吗?是否需要加上一个下拉电阻以保证输入没有信号时的芯片正常?

Parents
  • 首先非常感谢您的回答。

    原理图非常简单,我就只焊了一个电压跟随器,但输入为0V的情况下,输出仍然为+Vs。

    我们只做一个板子,所以芯片是淘宝购买的。

    我们测量了运放+-两个输入端口(例如2脚和3脚)的输入阻抗,有几片是几十KΩ,有几片是几十MΩ,正常情况下大约应该是多大?是否可能是我们通电不当导致芯片烧坏了?

Reply
  • 首先非常感谢您的回答。

    原理图非常简单,我就只焊了一个电压跟随器,但输入为0V的情况下,输出仍然为+Vs。

    我们只做一个板子,所以芯片是淘宝购买的。

    我们测量了运放+-两个输入端口(例如2脚和3脚)的输入阻抗,有几片是几十KΩ,有几片是几十MΩ,正常情况下大约应该是多大?是否可能是我们通电不当导致芯片烧坏了?

Children
No Data