Post Go back to editing

AD8418相关问题

1. AD8418与AD8418A 版本的指标差异,新设计使用推荐那个版本?

2. AD8210升级AD8418需要注意的事项是什么?目前有如下问题,请帮忙看一下。

在系统设计中,我们使用AD8418去替换AD8210,出于成本和性能的考虑。但发现当时用AD8418后,采集到的波形存在包络。相同硬件,相同软件,唯一变量是将AD8210焊接为AD8148,试了单通道,全部替换,全部不替换三种方式。请帮忙分析电机控制项目中的该问题,是否和带宽相关。有没有什么更好的办法可以解决这个问题?谢谢!

shunt res= 3m ohm

1.  采集电机UV两相,均采用AD8418;

2. 采集电机UV两相,U相采用AD8210,V相采用AD8418;

3. 采集电机UV两相,均采用AD8210;

可以看出来使用AD8210放大出来的电流比较细,没有震荡,而AD8418出来的有明显的包络线。

Parents Reply Children
No Data