Post Go back to editing

ADA4522-2上电时序

新选了ADA4522-2作为电压采集电路的前置缓冲器,输入Vin上增加了1Mohm的下拉电阻以保证输入悬空时运放输出为低。运放供电为±13V。

测试时发现输入悬空时运放输出为12V左右,略低于正电源电压。此时接入输入后,运放输出正常。断开输入电源后,运放输出为0V左右,正常。即异常只出现在输入悬空状态时的上电后。

1、保持电路不变,更换之前使用的运放,没有异常,输入悬空状态下上电后运放输出为0V左右。

2、测量±13V电源的上电时序,发现-13V上电略早于+13V几十ms,调整-13V上电到略晚于+13V几十ms后,运放初次上电后也输出为0V左右。

综合以上现象,初步判断ADA4522-2对电源的上电时序比较敏感,请问这个现象是正常的吗?之前同样电路用过几种其他的运放,都没有出现过这样的问题。

Parents
  • 我拿另一块PCB光板只焊接了运放和两路的输入下拉电阻(1MΩ)反馈电阻(0Ω),使用两台直流稳压电源(固纬的PSW80-13.5)分别接到运放的正负电源端,手动控制两个电源的上电,现象与之前一致,负电压比正电压先上电的情况下,输出和Vin-的电压是随着正电源电压走的。此时用万用表的表笔点一下Vin-管脚,电压消失,变为0V。把表笔从万用表上拔下(即悬空)再次做上述试验,Vin-上的电压仍然会消失。但如果不做任何动作,Vin-上的电压会一直保持。

    货源问题应该不大,我也会想办法找另外的批次再做试验看看。

Reply
  • 我拿另一块PCB光板只焊接了运放和两路的输入下拉电阻(1MΩ)反馈电阻(0Ω),使用两台直流稳压电源(固纬的PSW80-13.5)分别接到运放的正负电源端,手动控制两个电源的上电,现象与之前一致,负电压比正电压先上电的情况下,输出和Vin-的电压是随着正电源电压走的。此时用万用表的表笔点一下Vin-管脚,电压消失,变为0V。把表笔从万用表上拔下(即悬空)再次做上述试验,Vin-上的电压仍然会消失。但如果不做任何动作,Vin-上的电压会一直保持。

    货源问题应该不大,我也会想办法找另外的批次再做试验看看。

Children
No Data