Post Go back to editing

关于双通道AD8222的通道匹配问题

尊敬的ADI 应用工程师,

       最近我用了AD8222B 类的双通道仪表放大器,我们搭建了电路,并测试了一下两个通道的共模抑制能力,发现单个芯片的两个AD8222B的通道差异很大(7dB差异),而两片AD8429B差异却不到0.5dB,并且不同AD8222B的同一个通道的

差异也很多,能否解释一下可能的原因。@

  • AD8222芯片资料只给出了Figure41,channel Separation指标。CMRR的测试,跟PCB layout以及测试方法有很大关系。假设你的测试方法和系统是没问题的,只要CMRR的测试结果好于芯片资料规定的最小值,就是OK的。

  • 非常感谢您的回复。

    我们的AD8222芯片测试电路,CMRR的测试结果符合芯片资料规定的最小值。

    此外,我们想利用该片的两个放大器的一致性来进一步提高电路性能,所以基于上述测试电路我们又对比了AD8222的两个通道和两片AD8249的一致性。测试结果和预期完全不一样,基于同一硅片的AD8222的一致性差异远大于两片AD8249。

          您是否能分析一下可能的原因呢。