AD7685+AD8275 对标准模拟信号的采样,采样数据不稳定??

尊敬的ADI 技术人员:

   你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。

发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。

采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:

    另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,

不知能否改善采样数据误差较大的问题?

请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???

礼致,

中国建筑技术集团

顾利华

手机:18501073972

attachment.docx
  • AD7685+AD8275 对于参考电压REF问题

    AD7685[pin1]+AD8275 [pin8]之间 输入一个参考电压源ADR391。我们使用标准的电压信号

    +/-10V输入。经过AD8275之后缩小0。2倍后,再加上参考电压源ADR391,2.5V。在AD7685 输入端就变成了2.5V+0.2×Vin;这时,A/D转换器AD7685 采集电压范围从2.5V~4.5V之间。AD7685量化的电压范围只有0~2V。而且,采样数据只有0x3000 ~0x7FFF 之间。量化的数据范围减小了一半。0~0x3000 数据为常量。为了把量化电压范围扩大到0V~4.5V之间,需要减小参考电源提供的参考电压。为了避免噪声从参考电压端输入。参考附图。

    请问,如何选用参考电源芯片,或有更好的方法处理参考电源的接模拟地端?