尊敬的ADI 技术人员:
你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。
发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。
采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:
另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,
不知能否改善采样数据误差较大的问题?
请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???
礼致,
中国建筑技术集团
顾利华
手机:18501073972