AD7685+AD8275 对标准模拟信号的采样,采样数据不稳定??

尊敬的ADI 技术人员:

   你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。

发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。

采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:

    另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,

不知能否改善采样数据误差较大的问题?

请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???

礼致,

中国建筑技术集团

顾利华

手机:18501073972

attachment.docx
Parents
  • 1、电源噪声会引起转换结果波动大

      答,我们给模拟前端到AD7685用电源模块供电。电源噪声不会引起采集数据不稳。

    2、被测信号来源,被测信号是否存在大量噪声

    答,被测信号源,使用标准的恒压源,还没有接外部传感器。所以,被测信号,不会出现大信号的波动

    3、采样频率是多少?能否降低RC滤波电路的截至频率,滤除被测信号的高频噪声

    采样频率小于250KPS。滤波电路,RC进行滤波的

Reply
  • 1、电源噪声会引起转换结果波动大

      答,我们给模拟前端到AD7685用电源模块供电。电源噪声不会引起采集数据不稳。

    2、被测信号来源,被测信号是否存在大量噪声

    答,被测信号源,使用标准的恒压源,还没有接外部传感器。所以,被测信号,不会出现大信号的波动

    3、采样频率是多少?能否降低RC滤波电路的截至频率,滤除被测信号的高频噪声

    采样频率小于250KPS。滤波电路,RC进行滤波的

Children
No Data