正负电源供电,±16V,它的零点输出电压2.5V(直流),进行电压放大输出要求在0-5V之间,怎么做限幅处理
正负电源供电,±16V,它的零点输出电压2.5V(直流),进行电压放大输出要求在0-5V之间,怎么做限幅处理
有点奇怪 既然是这样的要求为什么运放供电电压是±16V而不是5V单电源?
客户要求是正负电源供电±16V
一般零点应该是0,客户要求零点在2.5V
也就是以直流2.5V基准,输出交流电压在0-5V之间,
就是想怎么进行限幅处理
没太看明白你的想法,要想输出限幅可以通过更改供电电压。AD8627是轨到轨的运放。通过控制放大倍数让输出电压接近或者超过于电源电压输出就被限幅了。或者在输出端口接稳压二极管将输出幅度限制在你想要的电压。
首先AD8627单电源供电:5 V至26 V,双电源供电:±2.5 V至±13 V,轨到轨输出,要想做到输出限幅到0—5V可以改变供电电压为单电源5V即可。
我想问一下您的零点输出电压2.5V如何得到的?
AD8627无法容忍+-16V的电压, +-16V电压可能会造成芯片损坏
输入的交流信号是什么样的,还会单端信号还是差分信号, 如果是单端信号, 峰峰值和直流值是多少,
如果是直流为零的交流电压,可以通过一个2.5V的基准电压,配置输出直流点
你好
AD8627可以正负13V,(谢谢我知道了)
我的输入是单端的交流信号,直流基准值2.5V
但是现在我有一点不知道怎么搞,就是输出进行限幅,把他的输出以直流2.5V为基准,输出 交流正负3V(也就是上端到5.5V,下端到-0.5V,进行限幅)这我不太会,能画个简单的原理图吗
这个需要零点迁移,可通过加一个直流共模输入电压实现。
输出限幅可以使用二极管嵌位电路,也可以选择合适的电源电压,使用运放输出特性达到限幅目的。