ada4938仿真不收敛问题

最近打算使用ADA4938来驱动AD9629,正式布线前想进行仿真来看看放大器ada4938的输出结果是否满足AD9679的-1V到1V的输入范围,下面是芯片手册的推荐应用图、仿真文件节点对应图和实际仿真电路图,实际仿真电路图中我将反馈引脚连接到输出端,如果不连接就会出现引脚不连接的错误

但是仿真时出现

ERROR(ORPSIM-15138): Convergence problem in Transient Analysis at Time =  116.4E-21.

  These voltages failed to converge:

****

并且弹出这个界面

于是我对红色框内的值进行了修改,修改为如下

修改后得到了仿真的结果,但是结果并不与理论值相符合,理论上输入为2Vpp 10KHz正弦信号,增益为1:1,输出应该也是2Vpp正弦信号,但是仿真结果却是1.1Vpp正弦信号

想请问是否是我的电路图连接的问题,是因为芯片手册中正负反馈输出并没有连接,而我在仿真的时候连接至了输出端,所导致的这样的输出结果?

还是因为仿真不收敛而导致的结果?

Parents Reply Children
No Data