你好,我在找一个峰值保持电路用的运算放大器和JFET,请帮忙推荐ADI的型号,谢谢。当然最好能够有ADI全套的方案。
具体的应用场景如下:用来将输入信号进行峰值保持。输入为宽度为300ns~700ns(上升沿150ns), 周期为50ms ,高度为200mV~5V的脉冲信号,要求输出信号就是将输入信号的峰值拓宽为100us~200us,周期和峰值高度保持不变的脉冲信号,用于后面的ADC进行采样。
峰值保持电路中的开关电路我有MCU通过ADC采集到的数据来计算需要的开关控制信号。
你好,我在找一个峰值保持电路用的运算放大器和JFET,请帮忙推荐ADI的型号,谢谢。当然最好能够有ADI全套的方案。
具体的应用场景如下:用来将输入信号进行峰值保持。输入为宽度为300ns~700ns(上升沿150ns), 周期为50ms ,高度为200mV~5V的脉冲信号,要求输出信号就是将输入信号的峰值拓宽为100us~200us,周期和峰值高度保持不变的脉冲信号,用于后面的ADC进行采样。
峰值保持电路中的开关电路我有MCU通过ADC采集到的数据来计算需要的开关控制信号。
有哪个大牛帮忙解答一下吧,谢谢!
主要是二极管的正向压降太大了,导致采样的峰值差比较大,这样的数据不准确。
之前有PKD01,可以实现峰值保持,现在没有相关的芯片
占空比太低了,要注意电容漏电的缓放电问题。不过你精度要求不高的话200us倒也漏不了太多,注意电路设计和电容选型。
二极管压降大的问题可以通过把二极管闭环到单位增益放大器内来通过反馈减小等效二极管导通压降。
我猜你是因为ADC的转换需要较长时间,而此ADC没有内建 Sample/Hold电路。那么对于ADC的要求,不如直接做个触发电路,然后用开关和电容做采样保持后,再通知ADC来转换。或者直接找采样保持芯片。
(模拟信号的存储本来就是个棘手的问题)
AD783满功率带宽2MHz,可能满足不了你的需求,可以考虑跨导放大器+二极管+电容的方案
PKD01 虽然停产了, 但如果需求数量不大 可以去 Rochester Electronics购买
同意@momomomo90的观点,可以用跨导放大器+二极管+电容的方案,这个方案使用时需要注意二极管和电容的选择,跨导放大器的带宽一般都能满足,电容要选择漏电流小的,原先做过这样的电路