尊敬的工程师:
您好,我用AD8624作为采集EEG信号前面电路时,发现如果其他3个通道悬空,1个通道接触良好时,这个通道会受到其他3个通道 的干扰,如果将这3个通道短接并接地,这个接触良好的通道就好多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好,
尊敬的工程师:
您好,我用AD8624作为采集EEG信号前面电路时,发现如果其他3个通道悬空,1个通道接触良好时,这个通道会受到其他3个通道 的干扰,如果将这3个通道短接并接地,这个接触良好的通道就好多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好,
当输入悬空的情况下,电压是不定的, 输出电压也不定, 如果通道间存在串扰问题,将相互影响,
同时几个通道的输出 之间可能 有串扰问题,在电路布线时,需要注意
如果采用当前的电路, 串扰问题可能影响 通道间的性能
hpkamen:
您好,非常感谢您的解答,但是以下几个问题还请您给予指导:
1、“当输入悬空的情况下,电压是不定的, 输出电压也不定, 如果通道间存在串扰问题,将相互影响,”
在输入悬空的情况下,是有一定的电磁,等各种干扰,那这种干扰是如何影响到其他 在用的通道?
2、“同时几个通道的输出 之间可能 有串扰问题,在电路布线时,需要注意”
电路布线应该如何避免,有没有可行的例子或方案。
3、“如果采用当前的电路, 串扰问题可能影响 通道间的性能”
您指的采用当前的电路是指我如果采用AD8624?还是指什么 ,另我有没有推荐的电路或资料 ,如何有效的避免通道间的串扰问题。
再次感谢您的回答,我想能更深层次的了解和学习串扰的根本原因,还有在采集正常有用信号是,有用信号 之间有会不会想干扰一样互相影响,影响有多大。谢谢。
串扰是能量通过互电容(电场)或互感(磁场)在并行传输线 路间耦合的情况。串扰量取决于信号的上升时间、并行线路的 长度以及它们之间的间距。 控制串扰的一些常用方法为: • 增加线路间距 • 减小并行布线 • 使走线靠近参考金属平面 • 使用适当的端接方案 • 减小信号压摆率