关于运放开环增益非线性的问题

1、在运算放大器应用技术手册(OP AMP APPLICATIONS HANDBOOK)及OP177的手册中写到OP177的开环增益非线性的测试电路如下图:

1 OP177开环增益非线性度的测试电路


MULTISIM中我用SPICE模型进行了仿真,电路图如下:


2 开环增益非线性度的SPICE模型仿真电路

V3进行-10V10V直流扫描,得到探针1电压(Vx)、探针2电压(Vy)的扫描结果如图:

3 V-VxV-Vy的仿真结果

 

对数据进行存储并用matlab绘制出Vy-Vx曲线如图:


4  Vy-Vx仿真结果图

在图中可以看到斜率K基本为常数,而在手册及书中得到的实验曲线如图5、图6所示,可以看到斜率有一定的波动,而仿真结果图4中的斜率几乎不变。所以想请教一下,运放的SPICE模型中是否包含了开环增益的非线性度,即SPICE模型中的开环增益是否会如实际中随着输出电平的变化而变化?如果不包含的话,是否只能用实验测量所得?

5 书中所给Vx-Vy曲线

6 手册中所给Vx-Vy曲线

 

2、关于全差分运放AD8137的开环增益

op177的开环增益非线性度的测试电路我画出相应AD8137的开环增益非线性度测试电路:


7 AD8138开环增益非线性度的仿真电路

V3进行直流扫描,得到探针3-探针4(即Vp-Vn)、探针1-探针2(即Vx'-Vy')的扫描结果如图:


8 仿真结果

对数据进行存储并用matlab绘制出(Vp-Vn) - (Vx'-Vy')曲线如图9


9 仿真所得Vp-Vn – Vx’-Vy’ 的曲线

仿真得到的AD8138的开环增益为Avol=10001*k=0.249400574*10001=2494.255140574,数值很小,且与手册中不符。

另外对AD8139进行了同样的测试,得到AD8139的开环增益为1121771.3329,与手册大致相符。所以想问一下,这样的测试是不是哪里有问题?或者是二者的SPICE模型所包含的信息不同?